本日はどのようなご用件でしょうか?

UPS Interface Expander 2 (AP9624) ディップスイッチ4番の説明

UPS Interface Expander 2 (AP9624) シグナリング情報と説明です。


【対象製品】
・UPS Interface Expander 2 (AP9624)
・各種Smart-UPSシリーズ


【内容】
UPS Interface Expander 2 (AP9624)の注意点です。

Smart-UPS SMT シリーズ, Smart-UPS SMXシリーズ, Smart-UPS SRTシリーズでは、
ディップスイッチ 4番を 1 (上向き) の位置にして使用してください。

(参考) ディップスイッチの位置
UPS Interface Expander 2 (AP9624) 動作モードとディップスイッチ設定方法




以下は、Smart-UPS SMT シリーズ, Smart-UPS SMXシリーズ, Smart-UPS SRTシリーズで、
DIPスイッチ #4を 1 (上向き) の位置にして使用しなければいけない理由と
旧来製品との動作についての比較に関する参考情報です。


【備考】

Interface Expander 2のDIPスイッチ#4をUPSにあわせて
Interface Expander 2のUPSのアップストリームポートとも呼ばれる通信ポートに接続されたクライアントが
存在するかどうかを確認する設定をする必要があります。
このDIPスイッチ#4が正しく設定されていないと、Interface Expander 2では、
UPSシリアルポートに接続されているクライアントにUPSが存在するかどうかを知らせずに、
無期限に待機しつづける場合があります。

UPS通信ポートでのスマートシグナリングをサポートするSmart-UPS SMT, SMX, SRTシリーズでは、
スマートクライアントは、接続されているすべてのクライアントがシャットダウンできる時間を確保するために、
UPS電源オフの遅延時間を適切に設定する必要があります。

もしくはInterface Expander 2に接続されているシンプルシグナリングクライアントがシャットダウンを完了して
Interface Expander 2にシャットダウンの信号を送信する前にUPSのスマートポートのクライアントが
UPSのシャットダウンを実行できる場合があります。
これは、Interface Expander 2とUPSの通信ポートが互いに完全に分離しているためです。


【参考】
DIPスイッチ #4を 0 (下向き)に設定している場合の動作
*Smart-UPS SMT シリーズ, Smart-UPS SMXシリーズ, Smart-UPS SRTシリーズでは、
DIPスイッチ #4を 1 (上向き) の位置にして使用してください。

UPSシリーズ

UPS本体
シリアルポート形状

接続構成設定が有効または無効である理由
Type B
SU,
SUA,
SURTA
DB-9 ・UPS本体のDB-9にまたはUSBポートに
スマートクライアント 接続あり

- Interface Expander 2
ポート1上のクライアント/デバイス 1台
UPS本体のDB-9上のスマートクライアント 1台
- Interface Expander 2
ポート1と2のクライアント/デバイス2台
UPS本体のDB-9のスマートクライアント 1台
この構成は有効です。

UPS本体のシリアルポートにコンピューターが接続されていることで、
Interface Expander 2は、UPS本体に接続されているコンピューターのシャットダウン信号を
伝えるのを待ち、その時点で完全に電源オフ/再起動のプロセスを完了します。
Interface Expander 2は、この構成でUPS通信ポートと通信できます。

Type B
SU,
SUA,
SURTA

DB-9 ・UPS本体にスマートクライアントなし

- Interface Expander 2
ポート1上のクライアント/デバイス 1台
- Interface Expander 2
ポート1およびポート2にクライアント/デバイス 2台
この構成は正しく動作しません。

UPS本体のシリアルポートにコンピューターが接続されていません。
Interface Expander 2は、待機し続けシャットダウンしません。
Type A
SMT,
SMX,
SRT
RJ-45・UPS本体のシリアルRJ-45またはUSBポートに
スマートクライアント 接続あり

- Interface Expander 2
ポート1上のクライアント/デバイス 1台
- Interface Expander 2
ポート1およびポート2にクライアント/デバイス 2台
この構成は正しく動作しません。

これらのUPSモデルの「アップストリーム」ポートは
Interface Expander 2の内部には接続されておらず、
UPSに直接接続されているため、この設定は無効です。
Interface Expander 2では、
UPSポートと通信して確認を受信することができないため、
アップストリームクライアントは存在せず、確認を待っている状態のままになります。

Type A
SMT,
SMX,
SRT

RJ-45・UPS本体にスマートクライアントなし

- Interface Expander 2
ポート1上のクライアント/デバイス 1台
UPS本体のDB-9上のスマートクライアント 1台
- Interface Expander 2
ポート1と2のクライアント/デバイス2台
UPS本体のDB-9のスマートクライアント 1台
この構成は正しく動作しません。
Interface Expander 2では、これらの特定のUPSタイプを使用して、
UPSアーキテクチャのために
UPSポートに「スマート」クライアントが接続されているかどうかを判断する方法はありません。

スマートクライアントが存在するかどうかを示すDIPスイッチは、ユーザが行う必要があります。   Interface Expander 2クライアントがシャットダウンする前に
成熟したシャットダウンを開始しないように、
ユーザはDIPスイッチ#4を「アップ」の位置に設定し、
最大遅延が「接続されているクライアント」のシャットダウンに必要な時間に
応じて設定されていることを確認する必要があります。

【補足説明】
旧来モデルのSmart-UPS SU, SUA, SURTAシリーズの場合では、通信チェーンが同じだったり、
互いに上流/下流にあたる位置関係になっています。
このナレッジベースの最後、マスターサーバーとスマートシグナリングのセクションで説明するUPSモデルは、
「旧世代」のデバイスと同様に動作します(DB-9スタイルのシリアルポートを備えたデバイスとして定義できます)。
Smart-UPS SMT, SMX, SRTシリーズはオンボードのRJ-45タイプのシリアルポートを使用するユニットとして
定義されています。

DIPスイッチ #4を 0 (下向き)のモードでは、バッテリ運転時、Interface Expander 2はUPSにシャットダウンを命令する前に、
接続されているクライアントがすべてシャットダウンを信号で知らせるのを待ちます。
接続クライアントという用語は、Interface Expander 2にDB-9ポートのいずれかに接続されているクライアントが
あるかどうかを知らせるハードウェア回路があるためです。
ただし、Interface Expander 2では、UPS本体の通信ポートに直接接続されているクライアントがあるかどうかを
確認できません。


マスターサーバーとスマートシグナリング

日本未発売の特定のUPSタイプでは、AP9624 Interface Expander 2をオンボードSmartSlotに挿入すると、
RJ-45シリアルポートがシンプルシグナリングのみに強制されます。
これらのUPSタイプは以下のモデル接頭辞で始まり、記載のとおりRJ-45タイプのシリアルポートを備えています。

  • SURTD
  • SRC2KUXI, SRC3KUXI, SRC3KUXIX709