シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
PowerChute Serial Shutdown for Business USBケーブル接続でのインストールでEasy UPS On-Line SRV, SRVLを検出しない

本ページでは、USBケーブルでUPSと接続し、PowerChute Serial Shutdown for Businessインストール中に
Easy UPS On-Line (SRV/SRVL, いずれも日本向け100V仕様の販売なし) を検出しない際の対処方法を記載します。


【対象製品】
USBケーブルでUPSとコンピューターを接続している以下の構成

・PowerChute Serial Shutdown for Business v1.x以降
・Easy UPS On-Line SRV シリーズ *1
・Easy UPS On-Line SRVL シリーズ *1

*1 本コンテンツの対象となるEasy UPSは日本国内向けには販売されておりません

【環境】
全てのWindows OS

【事象】
WindowsにてUSB ケーブルを使用している場合にEasy UPS On-Lineを
PowerChute Serial Shutdown for Businessがインストールの際にUPSを検出しない。


【原因】
PowerChuteをインストールする前にEasy UPS On-Line用の USB - シリアルドライバーをインストールする必要があります。
あらかじめインストールされていない場合にはEasy UPS On-Lineが検出されず、
PowerChute Serial Shutdown for Business と通信できません。



【対策】
本FAQに添付されているドライバーをダウンロードしてインストールします。

添付ファイル名: install_srv_driver  (698KB)


[ USB - シリアルドライバーをインストールする手順 ]
インストールのプロセスを容易にするために、Powershell スクリプトが提供されています。

前提条件:
- PowerShell バージョン 3.0以降がシステムにインストールされている。
- .NET Framework バージョン 4.5.0以降がシステムにインストールされている。

システムが上記の要件を満たしていない場合、スクリプトは失敗します。
この場合、ドライバーの手動インストールを試すことができます。
手順については、下記の動画を参照ください。

https://www.youtube.com/watch?v=iVwxymKPv3A


● スクリプトの実行方法

1. 管理者コマンドプロンプトを開きます。
Windowsのスタートメニューで "コマンド プロンプト"を検索し、
[コマンド プロンプト] アプリケーションを右クリックして、コンテキストメニューから [管理者として実行] を選択します。

ドライバーインストールスクリプトを解凍したテンポラリーフォルダーにディレクトリを移動します。
コマンドで、
install_srv_driver
を入力し、実行してください。

これにより、install_srv_driver.ps1 PowerShell スクリプトが実行されます。
スクリプトで、実行されたアクションと結果 (成功または失敗) が表示されます。

● 手動インストール (スクリプトによるインストールが失敗した場合に使用します。)

・v2.6.0.0の場合

1. install_srv_driver.zip から xrusbser_2600_signed_win7.zip と CH341SER.ZIP を抽出します。
2. xrusbser_2600_signed_win7.zip を一時フォルダーに解凍します。
3. 解凍した [ V2.6.0.0 Drivers\x64 ] フォルダーをエクスプローラーで開きます。
4. xrusbser.inf ファイルを右クリックし、コンテキスト メニューから [ インストール ] を選択します。
5. 上記のインストールが完了したら、CH34SERZIP を一時フォルダーに解凍します。
6. 解凍した [ CH341SER\Driver ] フォルダーを開き、SETUP.EXEをダブルクリックしてドライバーをインストールして完了です。


・v2.7.0.0の場合 (使用可能な PowerShell スクリプトがありません)

1. v2.7.0.0.zipファイルから XR21_Win10_V2.7.0.0を抽出します。
2. XR21_Win10_V2.7.0.0を解凍したら、エクスプローラーで [ \XR21_Win10_V2.7.0.0\x64 ] フォルダーを開きます。
3. xrusbser.inf ファイルを見つけて右クリックし、コンテキスト メニューから [ インストール ] を選択します。
4. 上記のインストールが完了したら、PowerChute Serial Shutdownのインストールに進みます。

注: Windows 10 以降は、v2.6.0.0 と v2.7.0.0 の両方と互換性があります。
Windows 8 以前を実行しているコンピューターの場合は、提供されている v2.6.0.0 ドライバーを使用してください。


公開日: 2023年10月12日

Schneider Electric 日本

添付
install_srv_driver.zip [697.63 KB]
v2.7.0.0.zip [169.2 KB]
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群:
  • 製品ドキュメント
  • ソフトウェアのダウンロード
  • 製品選定ツール
  • 推奨代替品検索ツール
  • ヘルプとサービスセンター
  • オフィスを探す
  • 営業への問い合わせ
  • 販売拠点
  • Schneider Electricコミュニティ
  • 採用情報
  • 会社概要
  • 不正行為の報告
  • アクセシビリティ
  • ニュースルーム
  • 投資家向け
  • EcoStruxure
  • ポストの検索
  • ブログ
  • 販売代理店
  • 個人情報保護方針
  • クッキーに関する通知
  • 利用規約
  • Change your cookie settings
  • 顧客満足度について