本日はどのようなご用件でしょうか?

PowerChute Serial Shutdown for Business Linux インストール手順

PowerChute Serial Shutdown for Business (PCSS for Business) のLinuxへのインストール手順です

[はじめに]
インストールにあたっての注意事項です
・ PCSS for Businessは有償のソフトウェアです。
参考: PowerChute Serial Shutdown for Business 製品型番一覧
購入済みのパッケージ同封のプロダクトライセンスシートをご用意いただき、
弊社製品登録サイトClub APC, Partner Club APCで製品登録をして、ソフトウェアをダウンロードしてください。
・ Club APC, Partner Club APCでのソフトウェアのダウンロード可能期間はダウンロードしたバージョンの製品サポートの終了から1年間までです。
必要に応じてダウンロードしたファイルは、メディアなどにバックアップして保管してください。
・ PCSS for Businessをインストールするには、root 権限が必要です。

(注意)
PowerChute Business Edition v10.xがインストールされている場合 :
PCSS for Businessのインストール前にPowerChute Business Editionをアンインストールする必要があります。
コマンドでPowerChute Business Editionを削除してください。

(備考) PowerChute Business Editionのアンインストールコマンド
rpm -e pbeagent

001



【インストール手順】
1. インストールファイルの準備
インストールファイルをコンピューターの任意のローカルディレクトリーにコピーしてください。


2. UPSとの接続
UPSに電源が入った状態でコンピューターと シリアルケーブル もしくは USBケーブルのいずれかで接続してください。

3. ルートユーザーへの切り替え
コマンドでルートユーザーのコンテキストに切り替えます。
su dosu


4. インストールScriptの実行
sh install_pcssagent_linux.sh


5. 使用許諾書への同意
Enterキー押し、ライセンス契約を最後まで読んで「Y」を入力し、Enterを押します。

003


(備考)
PowerChute Business Editionがインストールされている環境の場合には、
ここで既存のソフトウェアが検出され、インストールが中止されます。
003-1


6. インストールディレクトリーの確認, 指定
インストールされるディレクトリーを確認し、「yes」を入力し、Enterを押してください。

デフォルトディレクトリーは /opt/APC/PowerChuteSerialShutdown/Agent です。

004


7. ユーザー名とパスワードの設定
Username とPasswordを順に設定し、Enterを押します。

005

ユーザー名とパスワードは以下の条件を満たすよう設定してください。
・ユーザーID:  6~128文字
・パスワード:  8~128文字

[パスワードの条件]
使用できるのはUS-ASCIIの文字のみです
・大文字と小文字を含む
・1つの数字または特殊文字を含む
・ユーザー名をパスワードの一部にすることはできません
参考: PowerChute Serial Shutdown for Business ユーザー名, パスワードで使用可能な文字


8. UPSモデルの選択
接続されているUPSのモデルを選択し、Enterを押してください。

006


9. ケーブルタイプの選択
接続されているケーブルのタイプを選択し、Enterを押してください。

007

UPS本体のシリアルポートとシリアルケーブルで接続されている場合は、"1"、
UPS Interface Expander 2 (AP9624) とシリアルケーブルを接続されている場合には "2" のSimpleを選択します。


10. 選択項目の確認
選択した設定が正しいことを確認し、「Yes」を入力し、Enterを押してください

008

11. PCSS for Businessの開始
「Yes」を入力し、Enterを押してください。PCSS for Businessが起動します。

009


12. PCSS for Businessへのアクセス
PCSS for Businessはバックグランドで動作しています。
Webブラウザーにてソフトウェアに以下のいずれかの形式でアクセスしてください。
・ https://localhost:6547 でのアクセス
・ https://IPアドレス:6547 でのアクセス
・ https://ホスト名:6547 でのアクセス

以上でインストールは完了です。