本日はどのようなご用件でしょうか?

STM6000シリーズ/ 電源を切ったのにピピッという音がするのはなぜですか?

USBポートに機器が接続されていないか確認してください。

表示器にUSB機器が接続されている場合は、それらのUSB機器を取外して状態をご確認ください。

PCや、電源供給機能がついたUSB-HUBなどを接続されている場合、USBポートから表示器に電源が供給される事があります。

表示器は起動しようとしますが、電源容量不足のため起動出来ず、再起動を繰り返します。

そのため、表示器が起動する際のピッという音が鳴り続けます。