Smart-UPS Lithium-ion 製品型番・シリアル番号の確認方法
製品のお問い合わせをいただく際に必要となる、製品型番 および シリアル番号 の
Smart-UPS Lithium-ionシリーズでの確認方法についての説明です。
お願い :
お問合せをいただく際には、必ずご使用されているUPSの "製品型番" と "シリアル番号" を
事前にご確認のうえでご連絡ください。
製品型番、シリアル番号が不明の場合には、お問合せにお答えできないことがありますこと、予めご了承ください。
【対象製品】
本コンテンツの対象製品は下記の通りです。
Smart-UPS Lithium-ionシリーズ
型番: SCL400RMJ1U APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V
型番: SCL400RMJ1UNC APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V
図1. Smart-UPS Lithium-ionシリーズ
【確認方法】
シリアル番号はUPS本体の製品ラベルで確認してください。
| |
| 図2. 本体背面にある製品ラベル例 |
上段が製品型番 (Model)、下段がシリアル番号 (S/N) です。
● ラベルの位置
下図の赤枠内が貼り付け位置の例です。
製品のパネルレイアウトによって、貼り付け位置が異なりますが、ラベルにて製品型番とシリアル番号をご確認ください。
・ UPSの背面 コンセント側の製品ラベル貼付位置 (バーコードの印字があるラベル)
| 図3. SCL400RMJ1U 製品ラベル位置 (背面) |
| 図4. SCL400RMJ1UNC 製品ラベル位置 (背面) |
注: SCL400RMJ1UNC ネットワーク機能付きのモデルには、図4のように製品の背面には2枚のラベルが貼り付けられています。
上のQRコード付きのラベルの表記で型番とシリアル番号を確認してください。
下のラベルは内蔵されているネットワークポートのMACアドレスの表記です。
ラベルのQRコードを読み込むとリンク先のサイトで型番とシリアル番号が表示されます。