本日はどのようなご用件でしょうか?

PowerChute Network Shutdown for AIX v5.0.1 コマンド実行が失敗する

このページでは、AIX上にインストールされたPowerChute Network Shutdown v5.0.1で、
設定したコマンドファイルの実行が失敗する事象の対処方法について説明しています。

【対象製品】
PowerChute Network Shutdown Specialized OS for AIX v5.0.1

【問題の発生条件】
PowerChuteのコマンド実行機能で、AIX上のファイル (Shell)を指定して実行すると、
以下のようなエラーで失敗することがあります。

invalid multibyte character
無効なマルチバイト文字を検出しました。


【対処方法】
以下のようにPowerChuteで実行するコマンドファイルの1行目(シェバン)に
"ksh93"を指定するように変更してください。

コマンドファイル例:
1行目: #!/bin/ksh93
2行目: date >> /tmp/logfile