本日はどのようなご用件でしょうか?

GP-Pro EX/ 文字列表示器で文字をクリアしたときに0x20(半角スペース)が格納されます。これを0x00にできますか?

文字列表示器で文字をクリアした場合は0x20(半角スペース)が格納されます。これを0x00など任意の数値に変更はできません。

[補足]

画面上から文字列をタッチ入力した場合、[表示文字数]で指定した文字数より少ない文字列を入力すると、

足りない文字数分の半角スペース=0x20が格納されます。

このため、[表示スタイル]の設定にかかわらず、文字列は左詰めで表示されます。

GP-Pro EXリファレンスマニュアル

14.12.2 文字列表示の制限事項