本日はどのようなご用件でしょうか?

GP-Pro EX/ 電源起動時にパスワード入力しないと表示器を使えないようにできますか?

初期画面にセキュリティレベルを設定しておくことで、
電源起動時にパスワード入力画面から表示させることができます。

image01

電源起動直後にシステムのパスワード入力画面が表示されます。
初期画面のセキュリティレベル以上のパスワードを入力すると初期画面に切り替わります。
image02

参考:GP-Pro EXリファレンスマニュアル
22.セキュリティを強化したい(パスワード設定/操作ログ設定/インターロック)