本日はどのようなご用件でしょうか?

GP-Pro EX/ 表示器に装着しているUSBメモリやSDカード内のファイルをネットワーク経由で取得できますか?

FTPサーバ機能を使って、表示器のUSBメモリやSDカード内のファイルを参照することができます。

▼設定手順
(1). GP-Pro EXを開き、[本体設定] > [遠隔監視設定]タブを開きます
(2). [FTPを使用する]にチェックを入れます。
[フォルダ指定]欄はストレージ内のFTPルートを指定します。空の場合はストレージのルート(直下)を参照します。
(3).プロジェクトを表示器に転送します
(4).パソコンのブラウザから表示器のIPアドレスへFTP接続します(例:ftp://192.168.0.1)

GP-Pro EX リファレンスマニュアル
37.11.1.2 遠隔監視設定 - FTPの設定