本日はどのようなご用件でしょうか?

インバーター/ 瞬間停電が発生し復旧した際にモーターのその時点の想定速度から加速をする機能はありますか?


ATV12シリーズ

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
ConF>FULL>FLt-FLrキャッチオンザフライnO:無効
YES:有効
nOP.92

DIAL

ATV320シリーズ

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
ConF>FULL>FLt->FLr-FLrキャッチオンザフライnO:無効
YES:有効
nOP.260

DIAL
ATV212シリーズ

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
AUF>F---F301キャッチオンフライ0:無効
1:短時間の停電後
2:"Run permissive"が与えられた後
3:"1" or "2"に該当した場合
4:毎始動時
3 (1)P.137

DIAL

ATV600シリーズ、ATV900シリーズ

メニューコード詳細設定範囲初期値
[Complete settings]

[Error/Warning handling]

[Catch on the fly]
[Catch On Fly] FLRキャッチオンフライ[Not Configured] NO:無効
[Yes On Freewheel] YES:フリーホイール後のみ有効
[Yes Always] ALL:停止方法に関わらず有効
[Not Configured] NO
マニュアル検索ワード[Complete settings] [Error/Warning handling] [Catch on the fly]



各シリーズにおいて、瞬間停電が発生し復旧した際などにモーターのその時点の推定速度から再開し、加速時間の勾配に従って目標速度に到達する機能を
「キャッチオンザフライ」もしくは「キャッチオンフライ」といいます。

イメージ動作としては以下となります。
■ 左図(機能無効の場合)
モーターはまだ動いていますが、電源が復旧した時に急激にブレーキをかけ、一旦停止してから加速します。そのため、電流を使いすぎる原因となります。

■ 右図(機能有効の場合)
電源が復旧した時のモーターの回転速度を推定し、そこから再加速します。これにより、スムーズな加速が可能となり、必要以上の電流を消費しません。
Catch on the fly

※本機能を使用するには「電源投入と同時にモーターを運転させることができる」設定にしている必要があります。設定については以下より参照ください。

ATV12ATV320ATV212ATV600ATV900
電源投入と同時にモーターを運転させることができますか?


対象機種:ATV12シリーズ、ATV320シリーズ、ATV212シリーズ、ATV600シリーズ、ATV900シリーズ
参考資料:ATV12シリーズ ユーザーズマニュアルATV320シリーズ プログラミングマニュアルATV212 Programming Manual
ATV600 Programming manualATV900 Programming manual
参考Video:
画面右下の歯車アイコンをクリックし、字幕 - 自動翻訳 - 日本語 を選択すると日本語字幕で表示されます。