本日はどのようなご用件でしょうか?

GP-Pro EX/ 本体からプロジェクトを受信すると「受信元にネットワークプロジェクトがセットされています」という警告が表示されます。何故ですか?

<症状>
GP-Pro EX 転送ツールで[プロジェクト受信]を実行時、
受信完了後に以下のメッセージが表示される。
「受信元にネットワークプロジェクトがセットされています。転送ツールによるネットワークプロジェクトの受信は行われません」
image01

<理由>
受信対象の表示器本体にPro-Server EXの設定データ(ネットワークプロジェクト)が含まれています。
GP-Pro EX 転送ツールの受信時に、このネットワークプロジェクトは受信されないことを案内しています。
ネットワークプロジェクトは、受信したGP-Pro EXプロジェクトとは独立しており、
受信したGP-Pro EXのプロジェクトファイルには影響しません。

<備考>
・本体にネットワークプロジェクトが存在するかはオフライン画面で確認できます。
オフライン画面から[ホーム]内の右下「→」アイコンを押下すると[NPXプロジェクト情報]が表示されます(数回押下します)
項目内に情報があればネットワークプロジェクトが存在します。

image02

ネットワークプロジェクトが存在しない場合は下図のように空欄になっています。
image03

・転送ツールからプロジェクト送信を[強制転送]で実行すると、本体内のネットワークプロジェクトは削除されます。
image04

<参考>
Pro-Server EX (Website)