本日はどのようなご用件でしょうか?

GP-Pro EX/ Etherマルチリンクとは何ですか?

PLCがイーサネットに対応している場合は、使用するポート番号を分けることで、
1台のPLCに複数台の表示器を接続することができます(N:1通信)
しかし、PLCがイーサネットに対応しておらずシリアル通信のみ行えるという場合はこれが困難です。

Etherマルチリンク機能はこの問題を解決します。
PLCとシリアル通信している表示器をマスター機器にして、
イーサネット経由で他の表示器からマスター機器に繋がっているPLCにアクセスすることを可能にします。
マスター機器が他の表示器のPLC通信を肩代わりするような形態です。


image01

PLC1台に対し、マスター表示器1台とスレーブ表示器最大16台を同時に接続することができます。
なお、すべてのプロジェクトデータは同じバージョンのGP-Pro EXで作成し、
システム設定[周辺機器設定]-[接続機器設定]の項目はすべて同じ設定にしてください。

<参照先>
GP-Pro EXリファレンスマニュアル
・7.6 1台の接続機器に複数の表示器をつなぎたい(Etherマルチリンク)
・7.10.2 複数の表示器を接続した場合(Etherマルチリンク)の制限事項

<備考>
本機能はシリアルマルチリンク機能とは設定や仕組みが異なる別の機能になります。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: