シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
LT4000Mシリーズ/ RS232CとRS422/485を同時に使用できますか?(2台接続)

<質問>
RS232C通信でPLC1台と接続し、RS422/485通信で他のPLC1台と接続したい。このような構成は使用できますか?

<回答>
LT4000Mシリーズにはシリアルポート(RJ45)が1個のため、当構成は使用できません。
どちらか一方の通信をイーサネットに変更頂く必要があります。

補足:
GPシリーズにあるUSB-シリアルCOM変換オプションはLT4000Mシリーズでは利用できません