本日はどのようなご用件でしょうか?

ATV12シリーズ/ 内蔵EMCフィルターを無効にする方法は?

ATV12シリーズは単相200V(ATV12****M2)のみEMCフィルターを内蔵しており、漏れ電流は3.5mA以上となります。
参考FAQ:インバーター/ EMCフィルター使用時は漏れ電流が増加しますか?

▼単相200V(ATV12****M2)機種の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のようにITジャンパーを開くことで内蔵フィルターを無効にできます。
※無効にする場合、スイッチング周波数(SFr)が4kHzを超えないようにご注意ください。



対象機種:ATV12シリーズ
参考資料:ATV12シリーズ ユーザーズマニュアル P.28、P.59