シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
ATV212シリーズ/ 運転できる周波数の範囲を変更する方法は?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
AUFLL最小基準値におけるモーター周波数 (Hz)0.0~UL(Hz)0.0HzP.60、92
UL最大基準値におけるモーター周波数 (Hz)0.5~FH(Hz)50.0Hz

DIAL


[LL]~[UL] の範囲が運転できる周波数となります。
そのため、[LL] および [UL] の設定を必要に応じて変更ください。

[UL] の最大値を定義している [FH] については以下FAQを参照ください。
ATV212シリーズ/ 60Hz以上で運転できますか?

対象機種:ATV212シリーズ
参考資料:ATV212 Programming Manual