ATV212シリーズ/ 60Hz以上で運転できますか?
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| AUF | FH | 最大周波数 (Hz) | 30.0~400.0Hz | 50.0Hz | P.92 |
運転周波数の最大値(UL)は [FH] により制限されます。[FH] の初期値は50.0Hzとなります。
50Hz以上で運転する必要がある場合、まず [FH] の値を変更してから[UL] の値を変更することで運転が可能となります。
対象機種:ATV212シリーズ
参考資料:ATV212 Programming Manual