本日はどのようなご用件でしょうか?

インバーター/ ATV600, ATV900 運転できる周波数の範囲を変更する方法は?

メニューコード詳細設定範囲初期値
[Simply Start]

[Simply start] (F1キー)
[Low Speed] LSP最小基準値におけるモーター周波数 (Hz)ATV600:0.0~500.0Hz
ATV900:0.0~599.0Hz
0.0Hz
[High Speed] HSP最大基準値におけるモーター周波数 (Hz)BFR=50Hzの時 50Hz
BFR=60Hzの時 60Hz
*BFR: [Motor Standard]
マニュアル検索ワード[Complete settings] [Generic functions] [Speed Limits]



[Low Speed] LSP ~[High Speed] HSP の範囲が運転できる周波数となります。
そのため、[Low Speed] LSP および [High Speed] HSP の設定を必要に応じて変更ください。

[High Speed] HSP の最大値を定義している [Max Frequency] TFR については以下FAQを参照ください。
インバーター/ ATV600, ATV900 60Hz以上で運転できますか?

対象機種:ATV600シリーズ、ATV900シリーズ
参考資料:ATV600 Programming manualATV900 Programming manual