本日はどのようなご用件でしょうか?

ATV212シリーズ/ スイッチング周波数(キャリア周波数)を変更することはできますか?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
AUF>F---F300スイッチング周波数6.0~16.0kHzドライブ定格による
※P.199参照
P.95

DIAL

[F300] にてスイッチング周波数の変更が可能です。
スイッチング周波数を上げることによって、より高速でスイッチングするためモーターを滑らかに回転させることができるようになり、モーター音が軽減されます。
一方で、スイッチングを高速にすることで、よりノイズが発生しやすくなる、効率悪化により発熱する等の影響が考えられます。
ノイズ対策については、EMCフィルタを使用すると漏れ電流が増加しますので、代わりにラインノイズフィルタ等のご使用をご検討ください。

参考FAQ:
ATV212シリーズ/ モータからの磁気騒音(モーターノイズ)を下げることはできますか?
インバーター/ EMCフィルター使用時は漏れ電流が増加しますか?

対象機種:ATV212シリーズ
参考資料:ATV212 Programming Manual