本日はどのようなご用件でしょうか?

ATV212シリーズ/ モータからの磁気騒音(モーターノイズ)を下げることはできますか?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
AUF>F---F300スイッチング周波数6.0~16.0kHzドライブ定格による
※P.199参照
P.95
F312ノイズ低減※0:無効
1:有効
0:無効P.96

※スイッチング周波数[F300] の設定が7.1kHzより高い場合、[F312](ノイズ低減) の設定に関わらず [F312] は無効になります。

DIAL


以下パラメーターの変更をお試しください。

● スイッチング周波数 [F300] を上げる
これにより、インバーター出力の電流波形が正弦波により近づく結果、モーターからの磁気騒音(モーターノイズ)も低下する可能性があります。

注意点:
インバーターから発生する熱やノイズが増加する可能性があります。
参考:ATV212シリーズ/ スイッチング周波数(キャリア周波数)を変更することはできますか?

● ノイズ低減 [F312] をYESに設定する
これにより、ランダムな周波数変調が生成され、特定の周波数で生じていた可能性のある共振を防止できます。

● その他
装置への取り付けをご確認ください。
必要に応じて、モーターと装置のフレーム間にサイレントブロックなどをご使用ください。

対象機種:ATV212シリーズ
参考資料:ATV212 Programming Manual