本日はどのようなご用件でしょうか?

インバーター/ グラフィック表示器「VW3A1006/VW3A1007」をインバーター本体から離れた場所で使用できますか?


グラフィック表示器、ケーブル を合わせて使用することでインバーター本体から離れた場所で使用が可能です。
グラフィック表示器の背面にはRJ45ケーブルポートがございますので、そちらへケーブルを接続します。
VW3A1006

・グラフィック表示器 型式:VW3A1006 または VW3A1007
・ケーブル 型式は長さにより異なります。
- VW3A1104R10 :1m
- VW3A1104R30 :3m

対象機種:ATV12シリーズ、ATV320シリーズ