本日はどのようなご用件でしょうか?

ATV212シリーズ/ 可変抵抗器(外部ボリューム)やアナログ電圧入力にて周波数の変更ができますか?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
AUF>F---F111デジタル入力 F端子 割り当て0~73 ※添付参照2:正転P.100~106
F109VIA端子 アナログ/デジタル設定0:アナログ入力
1:デジタル入力(シンク)
2:デジタル入力(ソース)
0:アナログ入力P.100

DIAL


可変抵抗器(外部ボリューム)やアナログ電圧入力による周波数制御は可能です。
ATV212シリーズではアナログ入力端子が2つあり、VIA端子、VIB端子どちらも電圧入力に対応しております。
デフォルト設定ではVIA端子からの電圧入力による周波数制御となっています。
TERMINAL

▼設定方法
1. 制御基板上のスイッチ [SW100] のVIA設定(またはVIB設定)が [U:Voltage] であることを確認します。(工場出荷時設定)
TERMINAL
2. VIA端子(またはVIB端子)、CC端子、PP端子への配線を確認します。
WIRING

▼使用方法
アナログ入力端子からの入力は速度指令のため、運転させるには別途運転指令が必要となります。
運転指令(初期値:F=正転信号)をアクティブにしたうえで、アナログ入力の値を変更することで周波数の変更が可能となります。

補足:
本FAQでは電圧でのスケーリングを例としていますが、[SW100]スイッチを[I:Current]に設定したVIA端子を使用することで電流でのスケーリングも可能となります。
負の値での制御はできないため、逆回転させるには、運転指令を正転信号ではなく逆転信号をアクティブにすることでご対応ください。


逆転信号の設定方法
空いているデジタル入力端子に [3:逆転] を割り当て、アクティブにすることで逆転信号を有効にすることができます。

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
AUF>F---F112デジタル入力 R端子 割り当て0~73 ※添付参照6:PS1P.100~106
F113デジタル入力 RES端子 割り当て10:リセット

DIAL
対象機種:ATV212シリーズ
参考資料:ATV212 Programming Manual 参考設定例 P.45

Schneider Electric 日本

添付
ATV212_デジタル入力設定一覧.pdf [1.71 MB]