本日はどのようなご用件でしょうか?

ATV320シリーズ/ 各デジタル入力端子に割り当たっている機能を確認する方法はありますか?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
ConF>FULL>I_O->
L1-~L6-
L1A~L6Aデジタル入力端子1~6 割り当て※読み取り専用Frd(正転)P.130

DIAL


[L1A]~[L6A] を確認すると設定されている機能のパラメーターが表示されます。
機能の割り当てがない場合は「nO」と表示されます。

対象機種:ATV320シリーズ
参考資料:ATV320シリーズ プログラミングマニュアル