インバーター/ ATV600, ATV900 各デジタル入力端子に割り当たっている機能を確認する方法はありますか?
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 |
| [Complete settings] ↓ [Input/Output] ↓ [I/O Assignment](F1キー) ↓ [DIx Assignment] | [DI1 Low Assignment] L1L to [DI6 Low Assignment] L6L [DI1 High Assignment] L1H to [DI6 High Assignment] L6H 【ATV900のみ】 [DI7 Low Assignment] L7L, [DI8 Low Assignment] L8L [DI7 High Assignment] L7H, [DI8 High Assignment] L8H | デジタル入力端子1~6 割り当て デジタル入力端子7,8 割り当て | ※読み取り専用 | Forward (正転) |
| マニュアル検索ワード | [Input/Output] - [I/O assignment] ※該当のうち3つ目 | |||
[DI1 Low Assignment] L1L to [DI6 Low Assignment] L6L(ATV900シリーズは [DI7 Low Assignment] L7L と [DI8 Low Assignment] L8L も含む)
[DI1 High Assignment] L1H to [DI6 High Assignment] L6H(ATV900シリーズは [DI7 High Assignment] L7H と [DI8 High Assignment] L8H も含む)を
確認すると設定されている機能のパラメーターが表示されます。機能の割り当てがない場合は「No」と表示されます。
対象機種:ATV600シリーズ、ATV900シリーズ
参考資料:ATV600 Programming manual 、ATV900 Programming manual