本日はどのようなご用件でしょうか?

ATV12シリーズ/ デジタル端子のシンク・ソースの切替方法は?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
ConF>FULL>I_O-nPLデジタル入力タイプPOS:ソース
nEG:内部シンク
EnEG:外部シンク
POSP.51

DIAL


パラメーター [nPL] の設定変更によりシンク・ソースの切り替えが可能です。
※ただし、設定変更後にインバーターの再起動が必要になります。(制御電源投入時にのみ変更が反映されます)

DIAGRAM

対象機種:ATV12シリーズ
参考資料:ATV12シリーズ ユーザーズマニュアル P.25