本日はどのようなご用件でしょうか?

ATV600シリーズ/ デジタル端子のシンク・ソースの切替方法は?


制御端子周辺にあるスイッチの切り替えによりシンク・ソースの切り替えが可能です。
工場出荷時設定は「SRC(Source)」となっております。

PRODUCT


スイッチ設定による配線図の違い

DIAGRAM
DIAGRAM2
注意
・初期設定として STO入力は 24Vdc 端子にも接続されています。外部電源がオフになると STO機能がトリガーされます。
・外部電源使用のシンク回路の場合、製品の起動時に STO機能がトリガーされないように事前に外部電源をオンにする必要があります。

DIAGRAM3

対象機種:ATV600シリーズ
参考資料:ATV630-650 Installation manual (Digital Inputs Wiring Depending on Sink / Source Switch Configuration)