本日はどのようなご用件でしょうか?

インバーター/ ATV600, ATV900 エラー有無を出力することができますか?

メニューコード詳細設定範囲初期値
[Complete settings]

[Input/Output]

[Relay](F4キー)

[Rx configuration]
[Rx Assignment] Rxリレー(Rx)割り当て[Not Assigned] NO:未割当
※他、添付ファイル参照
R1:[Operating State Fault] FLT
R2:[Not Assigned] NO
R3:[Not Assigned] NO
マニュアル検索ワード[Complete settings] [Input/Output] [Relay]



ATV600シリーズ、ATV900シリーズともにリレー端子を3つ搭載しております。
パラメーターは [Rx Assignment] Rx (xには端子番号1~3が入ります) であり、検出する内容は自由に選択できますが、
[R1 Assignment] R1 の初期値である [Operating State Fault] FLT に設定することでエラー有無を出力することができます。
※[Rx Assignment] Rx=[Operating State Fault] FLT に設定されている場合のみリレー出力は以下の動作となります。

[Rx Assignment] Rx
=
[Operating State Fault] FLT
インバーター電源OFF時インバーター電源ON時(異常なし)インバーター電源ON時(異常あり)
A接点使用時
(RxA-RxC回路)
オープンクローズオープン
B接点使用時
(R1B-R1C回路)
クローズオープンクローズ

注意:
電源投入してから数秒間は異常検出を出来ません。(インバーター電源OFF時の状態を継続します)
異常検出を開始する時間については実機にてご確認ください。

リレー端子の詳細
TERMINAL


補足:
本FAQでは記載しませんが、リレーの代わりにデジタル出力端子を使用することも可能です。(ATV900シリーズのみ)

対象機種:ATV600シリーズ、ATV900シリーズ
参考資料:ATV600 Programming manualATV900 Programming manual

Schneider Electric 日本

添付
ATV600_リレー設定一覧.pdf [1.29 MB]
ATV900_リレー設定一覧.pdf [1.34 MB]