本日はどのようなご用件でしょうか?

ATV12シリーズ/ 試験的に異常信号を出力することができますか?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
ConF>FULL>FLt->EtF-EtF外部異常機能 割り当てnO:無効
L1H~L4H:デジタル入力端子1~4(正論理)
L1L~L4L:デジタル入力端子1~4(負論理)
nOP.97

DIAL


デジタル入力端子に外部異常機能 [EtF] を割り当て、その端子を有効にすることで出力できます。

設定・使用方法
1. [EtF] にデジタル入力端子 LxH のいずれかを割り当てます。
2. 設定した端子をONするとエラー「EPF1」にてインバーターがトリップし停止します。

補足:
EtF=LxH の場合、[EtF] を割り当てた端子は「A接点」として動作します。
「B接点」動作をご希望の場合は、EtF=LxL より設定ください。

上記手順にて出力した異常を解除後、リセットする方法については以下FAQをご参照ください。
ATV12シリーズ/ 異常をリセットするにはどうすればいいですか?

対象機種:ATV12シリーズ
参考資料:ATV12シリーズ ユーザーズマニュアル