本日はどのようなご用件でしょうか?

ATV12シリーズ/ 「PHF」でトリップした時の対処法は?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
COnF>FULL>FLt-IPL入力位相損失 設定nO:無効
YES:トリップさせフリーホイール停止
ドライブ定格により
YES or nO
P.94
※ [IPL] は3相ドライブの場合にのみアクセス可能なパラメーターになります。

DIAL


「PHF」は以下のような場合に検出される異常となります。

・入力位相が1つ欠相している
・ドライブに正しく電源が供給されていない
・ヒューズが切れている
・三相仕様のドライブに単相電源が接続されている
・負荷が不平衡になっている

対処方法:
・ヒューズと電源の接続を確認する
・三相電源を使用する
・単相電源やDCバス電源を使用する場合は、IPL=NO に設定することで運転が可能になります。

補足:
位相を1 つ消失すると、ドライブは異常モード「PHF」に切り替わります。
位相を2つまたは3つ消失すると、ドライブは電圧不足検出異常「USF」 としてトリップするまで動作を続けます。

対象機種:ATV12シリーズ
参考資料:ATV12シリーズ ユーザーズマニュアル