シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
PowerChute Serial Shutdown for Personal 初期セットアップ (APC BK, APC ES, APC RS用ソフトウェア)

PowerChute Serial Shutdown for Personal (PCSS for Personal) セットアップ手順について説明します。
PCSS for Personalは、APC BK, APC ES, APC RS用ソフトウェアです。

【対象製品】
PowerChute Serial Shutdown for Personal (PCSS for Personal)
対応UPS:   APC BKシリーズ, APC ESシリーズ, APC RSシリーズ


【対象機器構成】
・UPS1台にコンピューター1台を接続

【初期セットアップ手順】

● アクセス

1. PCSS for Personalがインストール済みのコンピューターよりPowerChuteエージェントを起動します。
Webブラウザーにて直接アドレスを入力してアクセスする場合には、以下のいずれかの形式でアクセスしてください。

・ https://localhost:6547
・ https://IPアドレス:6547
・ https://ホスト名:6547


● 初期セットアップ

2. 初期セットアップ画面は、PCSS for Personalのメニューより
[ シャットダウン▼ ] - [ 初期セットアップ ] をクリックすることで表示されます。
* 初回インストール時は本画面は表示しません。 3.から設定します。

1
図1. 初期セットアップ メニュー選択画面


3. 初期セットアップ画面に遷移しますので、[ 次へ ] をクリックします。

2
図2. 初期セットアップ 画面

初期セットアップ - 環境設定

4. 環境設定画面に遷移します。
プログラム参加、PowerChuteアップデートの項目に対して任意で有効にするにチェックをし、
[ 次へ ] をクリックします。
・ チェックを入れずに [ 次へ ] をクリックいただいても問題ありません。
・ 本項目は、初期セットアップののちも個別に変更できます。

3
図3. 環境設定 画面

● 初期セットアップ - シャットダウン設定

5. シャットダウン設定をします。

電源障害設定
5-1. 停電時のシャットダウン開始:
停電時のシャットダウン動作のいずれかを選択します。

停電時のシャットダウン開始の選択項目

項目 動作
即時 停電時に即時にシャットダウンシーケンスに移行します
[ UPSのバッテリー状態が
次の時間経過後 ] (単位: 秒)
停電発生から任意の時間経過後にシャットダウンシーケンスへ移行します
ランタイム制限で
(単位: 秒)
ランタイムが任意の時間を下回った場合にシャットダウンシーケンスへ移行します
停電時もシャットダウンしない 停電時にバッテリーが尽きるまで機器をバックアップし、
シャットダウンシーケンスには移行しません

・ "即時" は、停電等の電源障害が発生し、UPSがバッテリー運転に切り替わると、
すぐにPCSS for Personalのシャットダウンシーケンスが実行されます。
ごく短時間の停電であってもコンピューターをシャットダウンさせる項目のため、
UPSのランタイム (バックアップ時間) が十分にある構成の場合には、他の項目を選択いただくことをお勧めいたします。

・"次の時間経過後" を選択する場合には、UPSのランタイム (バックアップ時間)を考慮して時間を設定してください。
UPSでバックアップできる時間は限られます。
この項目で、待機時間を長くしすぎるとOSのシャットダウンの途中でバッテリーが尽きることが出てきます。
参考: APC ES, APC RS, APC BK バックアップ時間表


・OSとアプリケーションのシャットダウン
5-2. シャットダウンタイプ
OSシャットダウン時にシャットダウン状態にするか、休止状態にするか選択します。

5-3. OSシャットダウンの後にUPSを停止
OSシャットダウン後のUPSの動作を選択します。
・チェックを入れる:  UPSが停止停止します。(推奨)
・チェックを外す   :   OS停止後も復電するまでUPSはバッテリー運転を続けます。
* 復電時にコンピュータを自動起動させる場合は、この項目にチェックを入れてください。

5-4. OSがシャットダウンする時間
OSがシャットダウンするために必要な時間を設定します。(単位: 秒)

5-5. コマンドファイルの選択
任意で用意したコマンドファイルをOSシャットダウン前に実行する場合にはコマンドファイルの選択にて設定してください。
通常は指定しません。コマンドファイルがない場合、設定はスキップしてください。

5-6. シャットダウンサマリ
設定内容の概要をシャットダウンサマリで確認できます。
内容を確認し、[ 次へ ] をクリックします。

04

図4. シャットダウン設定 画面

セットアップ手順は以上です。






---------


[備考]
初期セットアップ画面で設定した各項目は、それぞれ以下の箇所で設定内容の確認, 変更ができます。

● 環境設定
[ PowerChute ] メニューより [ 環境設定 ] を選択

5


● シャットダウン設定, スケジュールされたシャットダウン
[ シャットダウン ] - [シャットダウン設定 ]を選択

6