本日はどのようなご用件でしょうか?

無停電電源装置 500VA (N8180-68C) バンドルソフトウェア PowerChute Serial Shutdown for Businessアップグレードのご案内

無停電電源装置500VA (N8180-68C) にバンドルされているPowerChute Serial Shutdown for Business v1.1」につきまして、
アップグレード版「PowerChute Serial Shutdown for Business v1.3」がリリースされたことに伴い、無償アップグレードを提供いたします。
ただし、バンドルされている「PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1」以外のものに対して、v1.3にアップグレードすることはできません。


【対象製品および対象ユーザー】
無停電電源装置500VA (N8180-68C) 2025年7月以降の購入ユーザー
PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1バンドル製品


【アップグレードプログラムについて】
PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1からv1.3にアップグレードするプログラムファイルです。
PowerChute Serial Shutdown for Business v1.3についてはマニュアルを参照してください。
各種マニュアル:ダウンロード: 電源管理・自動運転 ESMPRO/UPSManager | NEC


【アップグレードプログラムファイルのダウンロードとインストールについて】
以下のリンクよりファイルをダウンロードし、お使いのコンピューター上で解凍してからインストールを行ってください。

●Windows用プログラム: PCSSv1.3 for Windows
●Linux用プログラム: PCSSv1.3 for Linux

アップグレード手順は各種マニュアル内インストールガイド/リリースノートにある
PowerChute Serial Shutdown for Business v1.3の
「PowerChute Serial Shutdown インストール(Windows 版)」
または「PowerChute Serial Shutdown インストール(Linux 版)」の章を参照してください。

WEB公開日:2025年7月1日
ダウンロードリンク公開日:2025年7月1日