本日はどのようなご用件でしょうか?

PowerChute Network Shutdown v5.2 for Virtualization 対応OS表

PowerChute Network Shutdown v5.2 for VirtualizationでサポートされるOS一覧です。

PowerChute Network Shutdown v5.2 for Virtualization :
・ 64ビットアプリケーションです。32ビットOSにはインストールできません
・ 実行環境としてJavaバージョンAdoptOpenJDK 21.0.4 がバンドルされています。
・ OpenJDK 21 に対応しています。PowerChute Network ShutdownのJavaをアップデートする際には
ユーザースガイド P68 Java Updateの項目を確認ください

対応Webブラウザー:Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox

【ライセンス数のカウント方法】
ライセンスはシャットダウンするノード数分のPowerChute Network Shutdown for Virtualizationが必要となります。
インストールされている仮想OSに対してのライセンスは必要なく、仮想OSの数はライセンスに関係しません。
PowerChute Network Shutdownを管理サーバとしてWindows物理マシンにインストールする場合は、
管理サーバの分もPowerChute Network Shutdown for Virtualizationが必要です。

(2026年4月13日現在)

PowerChute Network Shutdown v5.2 for Virtualization

OS バージョン エディション
Azure Stack HCI OS 22H2
Hyper-V Hyper-V Server 2025
Windows Server *2
Windows Server 2025 Standard
Standard Server Core
Essentials
Datacenter
Datacenter Server Core
(上記いずれもHyper-Vを含む)
Windows Server IoT 2025 (For Storage) Standard
Workgroup
Windows Server 2022 Standard
Standard Server Core
Essentials
Datacenter
Datacenter Server Core
(上記いずれもHyper-Vを含む)
Windows Server IoT 2022 (For Storage) Standard
Workgroup
Windows Server 2019 Standard
Standard Server Core
Essentials
Datacenter
Datacenter Core
(上記いずれも
Hyper-V, Azure Stack HCIを含む)
VMware *3 ESXi 9.0
9.0.1.0
ESXi 8.0
u1, u1a, u1c,
u2, u2b, u2c, u2d, u2e
u3, u3b, u3c, u3d, u3e, u3f, u3g
ESXI 7.0
u1, u1a, u1b, u1c, u1d, u1e,
u2, u2a, u2c, u2d, u2e,
u3c, u3d, u3f, u3g, u3i, u3j,
u3k, u3l, u3m, u3n, u3s, u3v, u3w
Nutanix *6 AHV - AOS 7.5
AHV - AOS 7.3.1.2
AHV - AOS 7.3.1
AHV - AOS 7.3.0.5
AHV - AOS 7.3.0
AHV - AOS 6.10.1.6
AHV - AOS 6.10.1
AHV - AOS 6.10
ESXi -
AOS 7.3.1 / ESXi 8.0 u3 *7
AOS 7.3 / ESXi 8.0 u3g *7
AOS 6.5.4 / ESXi 7.0 u3c
Nutanix ESXiの注意事項 *8
Cisco HyperFlex Cisco HyperFlex
4.5.2a / ESXi 7.0 u3
4.5.2c / ESXi 7.0 u3
HPE SimpliVity *4 OmniStack v5.1.0.88 / ESXi 8.0 U3
OmniStack v4.1.3.95 / ESXi 7.0 U3
Dell VxRail *5 VxRail 8.0.211 / ESXi 8.0 U2
VxRail 8.0.101 / ESXi 8.0 U1
VxRail 8.0.331 / ESXi 8.0 U3

*1 表のリストにあるシステムはすべてサポート対象です。
*2 メーカーインストール済みWindows Server Embedded OSについては、仕様変更されている場合を除き
同OSエディションで対応しております。
*3 vMAを含めた環境では、ESXi 7.0以降の環境にデプロイしてご使用ください。
*4 複数クラスターの環境では、クラスターの数に応じてPowerChuteのインスタンスが必要です。
*5 Dell VxRailでのPowerChute Network Shutdown v5.2 は、
Network Management Card 3 (AP9640J/AP9641J) ファームウェアバージョン2.2.1.1以降に対応します。
それ以前のファームウェアバージョン、ならびにNetwork Management Card 2は対応しておりません。
*6 Nutanix AOS 7.3以降の環境では、TMUXを無効化してご利用ください。
詳細はこちらのページをご参照ください
*7 Nutanix Files VMを停止するにこちらのページをご参照ください。
*8 Nutanix ESXi のサポートは2026年10月末(予定)をもってサポートを終了させていただきます。

・Windows OSについてはPowerChute Network Shutdown for Windows & Linuxで対応する非仮想化(非HA)Windows OSも
サポート対象とします。対応OSはこちらのページを参照してください。
・ 仮想化環境の表記があるOSでは、仮想化を使用しない場合もサポート対象に含まれます。
・ 無償版ESXiは未サポートとなります。詳細はこちらのページを参照してください。
・ Storage Spaces Direct (S2D)の環境は動作保証しません。