本日はどのようなご用件でしょうか?

Smart-UPS Modular Ultra インテリジェンスモジュール MIM, RIMの確認方法

Smart-UPS Modular Ultraにおけるインテリジェンスモジュール Main Intelligence Module (MIM), Redundant Intelligence Module (RIM) の確認方法について記載しております。

【対象製品】
APC Smart-UPS Modular Ultraシリーズ全製品共通

[製品型番]
SRYL4K13RMXLM, SRYL4K18RMXLM, SRYL9K13RMXLM, SRYL9K18RMXLM
SRYL13K13RMXLM, SRYL13K18RMXLM, SRYL18K18RMXLM

【内容】
Smart-UPS Modular Ultraのインテリジェンスモジュールは2台で構成されていますが、
Main Intelligence Module (MIM), Redundant Intelligence Module (RIM) の位置は決まっておらず、
左右どちらのインテリジェンスモジュールがMIMとして機能しているかの確認方法を説明いたします。

Smart-UPS Modular Ultraは、制御部がモジュール化されており、
2台のインテリジェンスモジュール (Intelligence Module)で構成することにより
制御部を冗長化することで、可用性を実現しております。

UPSに装着される2台のインテリジェンスモジュールは役割として、
通常稼働しているMain Intelligence Module (MIM)
ならびに予備として待機し備えている Redundant Intelligence Module (RIM)で構成されます。

インテリジェンスモジュールは、MIMとRIMのいずれも同じ性能、型番: SRYLIMのモジュールを使用しており、
このMIMならびにRIMは、UPSにおいてモジュールの装着、認識した順に決まります。


【確認方法】
Intelligence Moduleは、左右ならんで装着されておりますが、
UPSが左右どちらのIntelligence ModuleがMIM, RIMであるかは次の方法で確認できます。


1.  ネットワークでの確認
2.  目視による確認
3.  LCDパネル操作での確認



1. ネットワークでの確認
Smart-UPS Modular Ultra内蔵のネットワークカードにアクセスします。

Status ▼ (ステータス ▼ ) → UPS → Intelligence Modules (インテリジェンスモジュール)
を表示します

Intelligence System Status (インテリジェンス システム ステータス)の画面でモジュールの状態が確認できます。
モジュールの項目において、Intelligence Module (インテリジェンスモジュール) 1, 2のうち、
どちらかに Acting MIM (英語画面) , 稼働中のMIM (日本語画面) と表示されています。

01
図1. Network 日本語画面

02
図2. Network 英語画面



2. 目視による確認
Main Intelligence Module (MIM) として稼働しているインテリジェンスモジュールは、緑のLEDが点灯しています。

UPS本体上部のフロントベゼルを外し、左右のインテリジェンスモジュールのうち、
LEDが緑で点灯しているモジュールを確認してください。

03

04

図3. インテリジェンスモジュール位置図4. LED確認位置



3. LCDパネル操作での確認
UPSのLCDパネルのメニューを表示し、
次の順でメニューをだどり、Overview (概要) の画面で確認します

ホーム →  Status (ステータス) →  UPS →  Overview (概要)

Main Intelligence Module (MIM) として稼働しているIM (インテリジェンスモジュール) の後ろに
*(アスタリスク)が表示されます。

05 06

図5. LEDパネルのOverviewの表示例 (日本語, 英語表示)