本日はどのようなご用件でしょうか?

APC ES, APC RS, APC BK 製品型番・シリアル番号の確認方法

製品のお問い合わせをいただく際に必要となる、製品型番 および シリアル番号
APC ESシリーズ, APC RSシリーズ, APC BKシリーズ での確認方法についての説明です。

お願い :
お問合せを頂く際には、必ずご使用されているUPSの "製品型番" と "シリアル番号" を事前にご確認のうえでご連絡ください。
製品型番、シリアル番号が不明の場合には、お問合せにお答えできないことがありますこと、予めご了承ください。


【対象製品】
本コンテンツの対象製品は下記の通りです。

・ APC ESシリーズ
BE425M-JP, BE550M1-JP, BE750M2-JP
・ APC RSシリーズ
BR400S-JP, BR550S-JP, BR1000S-JP, BR1200S-JP
・ APC BKシリーズ
BK750M-JP

APC ES,RS,BKシリーズ イメージ画像

図1. APC ESシリーズ、APC RSシリーズ、APC BKシリーズ


【概要】

以下2つの確認方法がありますので、ご状況にあわせて参照してください。

確認方法 内容
1UPS本体 貼付ラベル
での確認方法
UPS本体には、本体の底面にラベルが貼付されています。
ラベルの上段に 製品型番, 下段に シリアル番号 が記載されています。
以下の [ 1. UPS本体での確認方法 ] をご確認ください。
2PowerChute
での確認方法
電源管理用ソフトウェア PowerChute Serial Shutdown for Personal
または PowerChute Personal Editionをご利用の場合、
ソフトウェアよりシリアル番号を確認できます。
以下の [ 2. PowerChute での確認方法 ] をご確認ください。

1. UPS本体貼付ラベルでの確認方法

以下、UPS本体の製品ラベルでの確認方法を説明します。

製品ラベルは製品底面に貼り付けてあります。接続されている負荷機器のコンセント、電源ケーブルに気を付けながら、
UPSを横に倒し、ラベル記載の製品型番とシリアル番号を確認ください。

Back-UPS ラベルイメージ画像
図2. 本体底にある製品ラベル


● ラベルの位置

下図の赤枠内が貼り付け位置の例です。
製品のレイアウトによって、貼り付け位置が異なりますが、ラベルにて製品型番とシリアル番号をご確認ください。

ES
図3. APC ESシリーズの製品ラベル位置の例 (底面)

RS

図4. APC RSシリーズの製品ラベル位置の例 (底面)
BK
図5. APC BKシリーズの製品ラベル位置の例 (底面)

2. PowerChute での確認方法

以下、PowerChute Serial Shutdown for Personal (PCSS for Personal),
PowerChute Personal Edition (PCPE)を使用されている場合のソフトウェア画面での
製品型番およびシリアル番号の確認方法を説明します。

* BE425M-JPはPowerChuteに非対応のため、UPS本体底面のラベルにて確認が必要です。

● PowerChute Serial Shutdown for Personal (PCSS for Personal) での確認方法

1. PCSS for Personal にアクセスします。
2. Webユーザーインターフェースのトップ画面右上にある ”バージョン情報” をクリックします。

PCSS01

3. バージョン情報の画面
一番上の " UPS情報パラメーター " の項目 を確認してください。
シリアル番号は、英数の12桁の番号です。

PCSS02
図6. PowerChute Serial Shutdown for Personalのバージョン情報 画面


● PowerChute Personal Edition (PCPE) での確認方法

1. PCPEのアイコンをダブルクリックして起動します。
2. 画面の左側に表示される”テクニカルデータ”をクリックします。
3. シリアル番号は、英数の12桁の番号です。

図7. PowerChute Personal Editionのテクニカルデータ 画面
図7. PowerChute Personal Editionのテクニカルデータ 画面

確認方法は以上です。