本日はどのようなご用件でしょうか?

Smart-UPS SRTシリーズ 初回起動時のウィザード設定項目

Smart-UPS SRTシリーズを初回に起動した際に表示される初期設定ウィザードについての説明です。

【対象製品】
本コンテンツの対象製品は下記の通りです。

・ Smart-UPS SRTシリーズ
100Vモデル
SRT1000XLJ, SRT1500XLJ, SRT2400XLJ
200Vモデル
SRT5KXLJ, SRT8KXLJ, SRT10KXLJ

01


Smart-UPS SRTシリーズの使用を開始するにあたり、
はじめに製品発送時に外されているバッテリーを接続し、UPSの電源プラグを電源に接続してください。

バッテリーと電源の準備ができ、初回に電源ボタンを押すと下記の流れで基本設定のウィザードで設定事項が表示されます。

01

はじめに:
変更なしの場合には、操作ボタンのOKキーで次の項目に進んでください。
変更を行う場合、"∧"、"∨" 矢印キーにて設定内容を選択のうえ、OKキーで進んでください。
設定中はまだ電源出力を開始していません。順番に各項目の設定が完了し、最後に再度"電源ボタン"を押すことでUPSが出力を開始します。

【Wizard項目】
1. UPSの電源を押します。

04

2. ディスプレイインターフェイスに必要な言語を選択してください。

language_スクリーンショット 2026-03-16 141643

モデル、ファームウェアバージョンによって言語オプションが異なります。
オプション:
・English (英語)
・français (フランス語)
・Italiano (イタリア語)
・Deutsch (ドイツ語)
・Español (スペイン語)
・Português (ポルトガル語)
・日本語
・pyccкий (ロシア語)

3. UPSのディスプレイで表示されるメニュータイプを設定できます

menu_スクリーンショット 2026-03-16 141544

標準オプション (Standardモード)、詳細オプション (Advancedモード) を選択してください。
・標準オプションは、最も頻繁に使用される基本的な設定項目です。
・詳細オプションは、高度な設定や情報の参照が必要な IT 技術者向けの項目です。

4. 日付と時刻を設定できます

time_スクリーンショット 2026-03-16 141618

本日の日付として、日、月、年、時間を順に入力してください。
はじめに日を入力、OKキーを押します
次に月を選択、OKキーを押します
次に年を選択、OKキーを押します
最後に時間を選択しOKキーで設定してください。

5. UPSの出力電圧を設定できます

AC_スクリーンショット 2026-03-16 141506

製品型番:SRT1000XLJ, SRT1500XLJ, SRT2400XLJ の場合には 100V で設定してください。
製品型番:SRT15KXLJ, SRT8KXLJ, SRT10KXLJ の場合には 200V で設定してください。

6. 出力開始

04

"電源ボタン" を押すと、出力を開始します。

【再設定について】
上記で一旦設定を行った内容については、本体メニューのConfigure (セッテイ)の画面で、いつでも各設定内容の確認ならびに変更が可能です。

ただし、一度設定した出力電圧を変更する場合は、UPS の出力をオフにし、無負荷の状態で操作を行ってください。
出力オフは、電源オン/オフボタンを押し、画面の指示に従って「直ちに電源オフする」を選択し、OK キーを押すことで実行できます。
なお、「遅延後電源オフする」を選択した場合は、「設定」→「コンセント」→「コンセントグループ」→「遅延後電源オフ」の項目で
任意に設定されている時間が経過すると出力がオフとなり、その後、出力電圧を変更できます。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品:
  • 製品ドキュメント
  • ソフトウェアのダウンロード
  • 製品選定ツール
  • 推奨代替品検索ツール
  • ヘルプとサービスセンター
  • オフィスを探す
  • 営業への問い合わせ
  • 販売拠点
  • Schneider Electricコミュニティ
  • 採用情報
  • 会社概要
  • 不正行為の報告
  • アクセシビリティ
  • ニュースルーム
  • 投資家向け
  • 品質および環境ポリシー
  • EcoStruxure
  • ポストの検索
  • ブログ
  • 販売代理店
  • 個人情報保護方針
  • クッキーに関する通知
  • 利用規約
  • Change your cookie settings
  • 顧客満足度について