Smart-UPS Modular Ultra シリアル番号の確認方法
製品のお問い合わせをいただく際に必要となるシリアル番号の
Smart-UPS Modular Ultraシリーズでの確認方法について説明です。
お願い :
お問合せを頂く際には、必ずご使用されているUPSの "シリアル番号" を事前にご確認のうえでご連絡ください。
シリアル番号が不明の場合には、お問合せにお答えできないことがありますこと、予めご了承ください。
【対象製品】
本コンテンツの対象製品は下記の通りです。
・Smart-UPS Modular Ultra
SRYL4K13RMXLM, SRYL9K13RMXLM, SRYL13K13RMXLM, SRYL4K18RMXLM
SRYL9K18RMXLM, SRYL13K18RMXLM, SRYL18K18RMXLM
| 図1. Smart-UPS Modular Ultra シリーズ |
【概要】
以下2つの確認方法がありますので、ご状況にあわせて参照してください。
| 確認方法 | 内容 | |
| 1 | LED (ディスプレイ) での確認方法 | Smart-UPS Modular Ultra には前面にLCD (ディスプレイ)があり ディスプレイにシリアル番号を確認できます。 以下の[ 1. LCD(ディスプレイ)での確認方法 ] をご確認ください。 |
| 2 | WEBインターフェース での確認方法 | 標準搭載されたNetwork Management Cardをご利用の場合、 Webユーザーインターフェースより製品型番およびシリアル番号を確認できます。 以下 [ 2.WEBインターフェースでの確認方法 ] をご確認ください。 |
Smart-UPS Modular Ultraの型番・シリアル番号ラベルはUPS上部に貼付されているため、
シリアル番号をディスプレイのホーム画面上に表示されているもの、もしくはWeb画面上でご確認ください。
| 1. LED (ディスプレイ)での確認方法 |
Smart-UPS Modular Ultraシリーズの前面液晶パネルからシリアル番号 を確認する方法を説明します。
液晶パネルが消灯している場合には、画面をタッチしてください。
液晶パネルの上部の欄に製品名称とシリアル番号の記載があります。(製品名称のみ、型番の表示はありません)
| 図2. 前面液晶パネル シリアル番号表示位置 |
| 2. WEBインターフェースでの確認方法 |
Smart-UPS Modular Ultraシリーズに標準搭載されたNetwork Management CardにIPアドレスを設定されている場合には、
Network Management Cardから製品型番、シリアル番号が確認可能です。
1. ブラウザから https:// [Network Management CardのIPアドレス] にアクセスします
2. バージョン情報 (About) ▼ – UPS – 全般 をクリックします
3. UPSについてで表示されている下記の項目を確認してください
・ SKU (型番)
・ シリアル番号