本日はどのようなご用件でしょうか?

EcoStruxure IT Data Center Expert シリアル番号の確認方法

EcoStruxure IT Data Center Expert のシリアル番号を確認する方法について説明します。

EcoStruxure IT Data Center Expert には、ハードウェアアプライアンス版とVM (仮想アプライアンス)版があり、それぞれシリアル番号の確認方法が異なります。
ご使用の製品に合わせて、以下の手順をご確認ください。


【対象製品】
本コンテンツの対象製品は下記の通りです。

・EcoStruxure IT Data Center Expert
アプライアンス版
AP9470, AP9465, AP9475

VM版
AP94VMACT


1. アプライアンス版

サーバーとしてEcoStruxure IT Data Center Expertをご購入いただいている場合、シリアル番号は本体に貼付されているラベルから確認できます。
Raberu
図1. 製品ラベル


● 前面から確認する方法
サーバー前面に収納されているプラスチック製のラベルシートを引き出します。
ラベルシートに、シリアル番号およびService Tagが記載されています。

zenmen
図2:前面ラベルシートの位置


* 製品によってはラベルシートにシリアル番号の記載がない場合があります。
その場合は、次の「天板から確認する方法」をご確認ください。


● 天板から確認する方法

天板の右上にバーコードラベル下図の赤枠内の位置に貼付されております。

tenban
図3. 天板のバーコードラベル位置


2. VM版
VM版では、EcoStruxure IT Data Center Expertの画面からシリアル番号を確認します。
1.  EcoStruxure IT Data Center Expertのクライアントアプリケーションを起動します。
2. [ヘルプ](Help)を選択します。
3. [StruxureWare Data Center Expertのバージョン](About EcoStruxure IT Data Center Expert)を選択します。
4.  表示された画面でシリアル番号を確認します。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
製品群:
詳細を見る
製品:
製品群: