本日はどのようなご用件でしょうか?

PowerChute Serial Shutdown for Business v1.5 対応OS表

PowerChute Serial Shutdown for Business (PCSS for Business) v1.5でサポートされるOS一覧です。

PowerChute Serial Shutdown for Business v1.5 :
・ 64ビットアプリケーションのため、64ビットオペレーティングシステムのみサポートしています。
32ビットOSにはインストールできません。
・ 実行環境としてJavaバージョンAdoptium OpenJDK 21 (LTS) ( https://adoptium.net/temurin/releases/ )がバンドルされています。
・ 実装されているJREアップデートツールによりサポートされているJREのバージョンのアップデートに対応します。
・ 対応Webブラウザー:Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox

(2026年9月2日現在)
PowerChute Serial Shutdown for Business v1.5

OSバージョンエディション
Windows Server *1

Windows Server 2025 Standard
Standard Server Core
Essentials
Datacenter
Datacenter Server Core
(上記いずれもHyper-V を含む*2)
Windows Server IoT 2025 (for Storage)
Standard
Windows Server 2022 Standard
Standard Server Core
Essentials
Datacenter
Datacenter Server Core
(上記いずれもHyper-V を含む*2)
Windows Server IoT 2022 (for Storage) Standard
Workgroup
Hyper-V Server Hyper-V Server 2025
Windows Windows 11 Home
Pro
Enterprise
Pro for Workstations
Education
Pro Education
IoT Enterprise LTSC 2024
Red Hat
Enterprise Linux
*3 *4

RHEL 10
10.0, 10.1, 10.2
RHEL 9
9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8
SuSE Linux *3
SuSE Linux Enterprise Server
16
15 SP7
Miracle Linux
9.6

*1 メーカーインストール済みWindows Server Embedded OSについては、仕様変更されている場合を除き
同OSエディションで対応しております。
*2 仮想マシンのシャットダウンはHyper-V Managerで設定して行います。
*3 販売終了のSmart-UPS SUAシリーズ, Smart-UPS RTシリーズではLinux環境でのUSB通信は非サポートです。
*4 KVMが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
KVM使用時のゲストOSのシャットダウンについてはFAQの FAQ000280177 を参照してください。


【注意事項・制限事項】
PowerChute を UPS Interface Expander 2 (AP9624) : 販売終了製品 と併用する際の制限事項
・サーバーが Simple Signal (接点信号方式)の信号を受信できる必要があります。
詳細は FAQ000280274 でご確認ください。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: