本日はどのようなご用件でしょうか?

PowerChute Network Shutdown for Virtualization v5.x 仮想アプライアンス Linux カーネルアップデート方法

PowerChute Network Shutdown for Virtualization v5.x の仮想アプライアンスで使用されている AlmaLinuxについて、
Linuxカーネルを含むパッケージのアップデート方法を説明します。

【対象製品】
PowerChute Network Shutdown for Virtualization v5.x

【概要】
PowerChute Network Shutdown for Virtualization v5.x の仮想アプライアンス (OVA)では、仮想アプライアンスのOSとしてAlmaLinuxが使用されています。
各バージョンの仮想アプライアンスで使用されているAlmaLinux OSは以下のとおりです。

PowerChute Network Shutdown for  Virtualization AlmaLinux OS
v5.2v9.5
v5.1 (サポート終了)v9.3
v5.0  (サポート終了)v8.7



【アップデート方法】

PowerChute Network Shutdown仮想アプライアンスからインターネットへ接続できる場合は、
仮想アプライアンスへログインし、以下のコマンドを実行します。

sudo dnf update

このコマンドにより、設定されているリポジトリから利用可能なアップデートが確認され、
Linuxカーネルを含む更新可能なパッケージがアップデートされます。



【注意事項】
・ dnf update の実行には、PowerChute Network Shutdown仮想アプライアンスからAlmaLinuxのリポジトリへ接続できる必要があります。
・ dnf update はカーネルだけでなく、更新可能なその他のパッケージもアップデートします。
・ カーネルのアップデートを反映するため、アップデート完了後に仮想アプライアンスを再起動してください。
・ 作業前に、仮想アプライアンスのバックアップまたはスナップショットを取得することを推奨します。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: