PowerChute Network Shutdown v5.x のOpenJDKアップデート方法
PowerChute Network Shutdown v5.x OpenJDKのアップデート方法を説明します。
【対象製品】
PowerChute Network Shutdown for Window & Linux v5.x
PowerChute Network Shutdown for Virtualization v5.x
【概要】
PowerChute Network Shutdownでは、Java Runtime Environment (JRE)としてOpenJDKを使用します。
インストール時に使用しているOpenJDKのバージョンは次の通りです。
| PowerChute Network Shutdown | OpenJDK |
| v5.2 | OpenJDK 21 |
| v5.1 (サポート終了) | OpenJDK 21 |
| v5.0 (サポート終了) | OpenJDK 21 |
OpenJDKをアップデートする場合は、以下の手順に従ってください。
手順1. OpenJDKのダウンロード
以下のAdoptium Webサイト (外部サイト)からOpenJDKをダウンロードしてください。
https://adoptium.net/ja/temurin/releases
注意事項 :
PowerChute Network Shutdownで使用するJavaは、64ビット版を使用してください。
手順2. Updatesフォルダを作成
PowerChuteで使用するJavaを更新するために、PowerChute Network Shutdownをインストールしたディレクトリに移動し、
Updatesという名前の新しいフォルダを作成します。
デフォルトのインストール先を使用している場合は、以下の場所になります。
Windowsの場合: c:\Program Files\APC\PowerChute\Updates
Linuxの場合: /opt/APC/PowerChute/Updates
手順3. OpenJDKのファイルをUpdatesフォルダにコピー
手順1でダウンロードしたWindows用の.zipファイル、またはLinux用の.gzファイルを
手順2で作成したUpdatesフォルダにコピーします。
* .zipや.gzの展開は不要です。そのままコピーをしてください。
手順4. PowerChuteで使用するOpenJDKをアップデート
1. ブラウザーからPowerChute Network Shutdownにログインします。
2. [ヘルプ] - [バージョン情報] を選択します。
3. [利用可能な Java Update]フィールドで、アップデートに使用するJavaファイルを選択します。
4. [アップグレード]をクリックします。
5. 確認ダイアログが表示されたら、[OK]をクリックします。
6. PowerChuteが再起動します。Javaのアップデートが完了するまで、2~3分程度待ちます。
手順5. OpenJDKのアップデートを確認
PowerChuteサービスが再起動したらブラウザーの画面を更新し、再度 [ヘルプ] > [バージョン情報] を開きます。
[Java バージョン]フィールドに、アップデートしたJavaのバージョンが表示されていることを確認します。
アップデートが完了した後は、ダウンロードしたJavaファイルをUpdatesフォルダーに保持しておく必要はありません。