本日はどのようなご用件でしょうか?

PowerChute Serial Shutdown v1.x のOpenJDKアップデート方法

PowerChute Serial Shutdown v1.x のOpenJDKのアップデート方法を説明します。


【対象製品】
PowerChute Serial Shutdown for Business v1.x
PowerChute Serial Shutdown for Personal v1.x

【概要】
PowerChute Serial Shutdownでは、Java Runtime Environment (JRE)としてOpenJDKを使用します。
インストール時に使用しているOpenJDKのバージョンは次の通りです。

PowerChute Serial ShutdownOpenJDK
v1.5OpenJDK 21
v1.4OpenJDK 21
v1.3OpenJDK 17



OpenJDKをアップデートする場合は、以下の手順に従ってください。

手順1. OpenJDKのダウンロード
以下のAdoptium Webサイト(外部サイト)からOpenJDKをダウンロードしてください。
https://adoptium.net/ja/temurin/releases

注意事項 :
PowerChute Serial Shutdownで使用するJavaは、64ビット版を使用してください。


手順2. Updatesフォルダを作成
PowerChuteで使用するJavaを更新するために、PowerChute Serial Shutdownをインストールしたディレクトリに移動し、
Updatesという名前の新しいフォルダを作成します。

デフォルトのインストール先を使用している場合は、以下の場所になります。
Windowsの場合:   C:¥Program Files¥APC¥PowerChute Serial Shutdown¥Updates
Linuxの場合:         /opt/APC/PowerChuteSerialShutdown\Updates


手順3.  OpenJDKのファイルをUpdatesフォルダにコピー
手順1でダウンロードしたWindows用の.zipファイルまたはLinux用の.gzファイルを
手順2で作成したUpdatesフォルダにコピーします。
* .zipや.gzの展開は不要です。そのままコピーをしてください。


手順4. PowerChuteで使用するJavaをアップデート
1.  ブラウザーからPowerChute Serial Shutdownにログインします。
2.  画面右上の [バージョン情報] を選択します。
3.  [ソフトウェアアップデート] の [利用可能な Java Update] フィールドで、アップデートに使用するJavaファイルを選択します。
4.  [Java のアップデート] をクリックします。
5.  確認ダイアログが表示されたら、[OK]をクリックします。
6.  PowerChuteが再起動します。Javaのアップデートが完了するまで、2~3分程度待ちます。



手順5. Javaのアップデートを確認

PowerChuteサービスが再起動したらブラウザーの画面を更新し、 画面右上の [バージョン情報] を開きます。
[Java バージョン]フィールドに、アップデートしたJavaのバージョンが表示されていることを確認します。
アップデートが完了した後は、ダウンロードしたJavaファイルをUpdatesフォルダーに保持しておく必要はありません。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: