ファクトリーオートメーション(FA)とは、工場など製造現場の生産工程を機械化・自動化することです。人手に頼っていた作業をロボットやセンサー、制御システムで置き換えることで、24時間365日フル稼働による生産性向上や品質の安定化、人為ミスの削減などを実現します。近年、少子高齢化による労働力不足や国際競争の激化を背景に、日本の製造業でもFAの重要性が増しています。本記事ではFAの基本から導入メリット・課題、事例、さらに最新動向やソリューションまで包括的に解説します。
ファクトリーオートメーション(FA)が注目される背景
FAがこれほど注目される根底には、製造業を取り巻く環境変化があります。まず深刻化する人手不足です。総務省の調査によれば、日本の労働人口は2020年約6,404万人から2045年には5,000万人を下回ると予測されています。人件費の高騰も重なり、生産現場では省人化が急務となりました。またグローバル市場での競争激化により、高品質かつ低コストな製品を効率良く生産する必要性が増しています。
FAはこれら課題への解決策の一つとして期待され、企業の経営課題に直結する存在になっています。さらに製造業のデジタル化ニーズ拡大に伴い、世界のFA市場は年平均約10%で成長を続け、2025年までにグローバルで3,000億ドル規模を超える見通しです。こうした背景から、多くの企業が生産現場の自動化・スマートファクトリー化に乗り出しています(※「スマートファクトリーとは? 」も合わせてご参照ください)。
ファクトリーオートメーションを支える主な技術とシステム
FA実現のためには様々な技術要素が組み合わさっています。中核となるのは産業用ロボットで、組立・加工・搬送・検品など幅広い工程の自動化に活用されます。また、生産設備に取り付けたセンサーやカメラでデータを収集・分析するIoT/AI技術も重要です。
センサーが製品の寸法や傷を検知し、AIが良否判定を行うことで、人間以上に高速・高精度な検査が可能になります。例えば作業員が目視で行う外観検査では1秒間に数個が限界ですが、最新の画像処理センサーを使えば1秒間で数百個単位の検品も可能です。このようにボトルネック工程を高速化することで、生産リードタイム短縮と生産数量の増加が期待できます。またセンサーによって設備データをリアルタイムで「見える化」し、異常の予兆検知や予知保全にも役立てられます。
さらに工場全体を統合的に管理する制御システムも不可欠です。PLC(プログラマブルロジックコントローラー) による装置制御に加え、SCADA(監視制御システム)によって設備の状態をリアルタイムに監視・制御し、MES(製造実行システム) では生産工程全体の進捗や品質を可視化・管理します。さらに、ERPによる経営資源の一元管理まで、多層的なITシステムがFAを支えています。これらハードウェアとソフトウェアを組み合わせた技術基盤によって、工場の自動化が成り立っています。
ファクトリーオートメーション導入のメリット
FAを導入することで、製造現場には次のような大きなメリットがもたらされます。
人件費の削減
自動化により従来人手で行っていた作業を機械やロボットに置き換えることで、大幅な人件費コストの削減が可能です。機械が人手に代わって24時間体制で稼働すれば、残業代や深夜手当も不要になります。人手不足の中でも生産力を維持・拡大でき、労務費高騰への対策にもなります。さらに、人員配置を最適化し人材をより付加価値の高い業務へ振り向けられるため、長期的には採用・教育コストの削減にもつながります。
生産効率・稼働率の向上
産業用ロボットや自動機械は連続運転が可能なため生産設備・ラインの稼働率が飛躍的に向上します。例えば人手では1秒に数個しかできない検査作業も、画像処理センサーを使えば数十倍のスピードで処理できる場合があります(実際には最新FA機器で1秒間に数百個の検査も可能です)。
このようにボトルネック工程を高速化することで、生産リードタイム短縮と生産数量の増加が期待できます。また段取り替え時間の短縮や複数工程の同時進行によって、生産のフレキシビリティーも向上します。
品質の安定化・向上
ベテラン作業者の勘や経験に依存していたばらつきを、自動化により排除できます。プログラム制御なら常に一定の精度で作業を行えるため、製品の品質均一化に大きく寄与します。
さらにセンサーやカメラによる全数検査を組み込むことで、微細な不良も見逃さず検出でき、クレームにつながる不良品流出を防止できます。この結果、品質不良率の低減と製品信頼性の向上が期待できます。熟練人材の世代交代による技術伝承リスクにも備えることができ、常に安定した品質水準の維持が可能になります。
作業安全性・労働環境の改善
重量物の持ち運びや危険な機械の操作など、人に負担や危険が伴う作業はFAで代替することで安全性が高まります。実際にロボット導入によって単純・反復作業から人を解放し、労災リスクを軽減した例も多く報告されています。高温・高圧環境での作業や有害物質を扱う工程を機械化することで、従業員の健康と安全を守ることが可能です。
また騒音・粉塵・暑熱など過酷な作業環境も機械に置き換えることで改善され、働きやすさ向上につながります。結果的に作業者の心理的負担も軽減され、人材流出防止やモチベーション向上といった効果も期待できます。
ファクトリーオートメーション導入における課題と対策
便利なFAにも留意すべき課題があります。まず初期導入コストが大きい点です。生産ライン全体を自動化しようとすると、設備費用だけで数千万円規模に達するケースも珍しくありません。さらに導入後もメンテナンス費や電力費などのランニングコストが継続的にかかるため、投資対効果を中長期的視点で検討する必要があります。
次に、システムを運用できるデジタル人材の確保・育成も重要な課題です。高度な自動化システムほど専門知識を持つ人材が必要であり、社内教育や採用計画を合わせて進めることが求められます。また、自動化の進展に対して現場従業員が「仕事を奪われるのでは」と不安を抱くケースもあります。FA導入による雇用減少への懸念は現実に存在し、単純作業に従事してきた層ほどその不安は大きくなりがちです。この雇用不安への対処としては、機械と人の協調によってそれぞれの強みを発揮できる体制であることを丁寧に説明し、従業員の再教育や新たな役割への転換を支援することが有効でしょう。
以上の課題に対しては、例えば国や自治体の補助金活用による初期費用支援策の検討、小規模ラインから段階的に自動化を導入するアプローチ、そして社内での十分な対話と研修による人材育成・意識改革など、総合的な対策が重要になります。費用面では補助金や助成制度を活用し、技術面では外部パートナーの協力も得ながら無理のない範囲で着実に進めることが望まれます。
ファクトリーオートメーションを進めるステップと成功のポイント
実際にFAを進める際は、計画立案から段階的な実装まで戦略的に進めることが成功のカギです。一般的には次のようなステップでプロジェクトを進行します。
現状の可視化と課題の洗い出し
まずは現在の生産プロセスを詳細に分析します。各工程にどのくらい時間・人手がかかっているか、歩留まりや不良発生率などのデータをセンサー等で収集し、現状を「見える化」します。例えば設備や機械にセンサーを取り付けてリアルタイムに音・振動・温度などの稼働データを取得し、クラウド上に蓄積していきます。こうしてラインごとのボトルネックやムダを定量的に把握することが出発点です。
問題点の分析と改善計画立案
次に収集データを解析し、生産性を阻害している要因や改善すべきポイントを明確化します。現状データを正常なモデルと比較し、どこで効率低下や品質ばらつきが生じているかを特定します。必要に応じて多変量解析ツールなどを用い、複数要因の相関関係から真因を探ります。
その上で、自動化すべき工程の優先順位や導入する機器・システムの選定など、具体的な改善計画を立てます。いきなりすべてを自動化するのではなく、費用対効果の高い部分から着手することがポイントです。
自動化システムの導入・検証と最適化
計画に基づき順次設備導入とシステム開発を行い、現場へ実装します。最初は影響範囲の小さい工程でパイロット導入し、効果検証と課題洗い出しを経て全体展開するのが堅実です。導入後も取得データを監視し、パラメーター調整や保全計画の最適化を繰り返します。
例えば故障の予兆があれば事前にメンテナンスを実施し、ライン停止を最小化するといった継続的な改善サイクルを回すことが大切です。また各工程の特性に応じて汎用性高く使えるシステム構成にしておくことで、将来的な製品変更やライン追加にも柔軟に対応できるようになります。
さらに、新たに導入した機器やソフトを扱える人材の育成も並行し、ハード・ソフト両面で社内体制を整えていきます。以上のように、現状分析から小さく始めて改善を積み重ねる段階的アプローチが、FAを進めるポイントと言えます。
ファクトリーオートメーションの事例
日用品の包装機械メーカーであるオリオン機械工業株式会社は、包装工程の自動化プロジェクトにおいて、シュナイダーエレクトリックの次世代搬送システム「Lexium MC12 マルチキャリア」(リニアモーション方式)を採用しました。
従来は手作業に頼っていた繊細かつ高速な動きを要する包装工程に、このリニアモーター駆動の多列搬送システムを導入することで、複数のキャリアを独立制御し各工程に最適なタイミングで搬送物を配置することが可能となりました。その結果、従来のベルトコンベアーでは不可能だった複雑な同期動作を実現し、包装プロセスの大幅な効率化と省人化に成功しています。
さらにMC12は高負荷時の発熱を抑えるアルミフレーム構造を採用しており、高速稼働による熱影響を低減しつつ安定運用を可能にしました。この事例では、最新のリニアモーション技術によって生産ラインの高速化と高精度化が両立された好例と言えます。
シュナイダーエレクトリックはデジタルツインシミュレーションやソフトウェア制御技術も併用し、開発期間の短縮とスムーズな立ち上げに貢献しました。このように、自動化ソリューションの導入により従来は人手に頼っていた工程が革新的に改善されたケースが現れています。
関連記事:リニア搬送システムとは?
ファクトリーオートメーションの最新動向と今後の展望
現在、FAは第4次産業革命とも呼ばれるIndustry 4.0の潮流の中でさらなる進化を遂げつつあります。工場内のあらゆる機器やシステムがネットワークで繋がり、データを相互にやり取りすることで設備同士が高度に連携するスマートファクトリー化が進行中です。
これにより生産全体の最適化や、多品種少量生産への柔軟な対応が可能となり、従来は分断されていた工程同士を俯瞰して統合制御できるようになっています。将来的な究極形としては、人間がほとんど介在しない完全自動化工場の姿も描かれており、センサーとロボットが主体となって生産を担い、人間は監督や例外対応のみを行うという形です。
さらに、デジタルツイン技術によるシミュレーションを活用することで、新ラインの設計や稼働前の検証を仮想空間で迅速に行えるようになり、生産設備の開発期間やコストの大幅圧縮にもつながっています。
同社のLexium SCARA(スカラ)ロボットは、コンパクトな筐体にモーターやコントローラー、通信機能やI/Oを内蔵したオールインワン設計が特徴で、配線を簡素化でき設置も容易です。最大700mmのアーム長や6kgの可搬重量クラスながら高精度で高速な動作を実現し、製品の搬出入やピックアンドプレース、包装といった製造・組立工程を人間に代わって正確にこなすことができます。
一方で近年は、人間と機械の協調によって新たな価値を生み出すIndustry 5.0のコンセプトも提唱されています。これはAIを備えた協働ロボット(コボット)や拡張現実(AR)技術などを活用し、人間の創造力と自動化技術を融合しようという試みです。具体的には、産業オートメーションの精確さ・スピードと、人間ならではの創造性・イノベーションを組み合わせ、両者の強みを最大限に引き出す生産モデルを目指しています。
今後の製造業では効率やコストの追求だけでなく、人間の技能や判断力と機械の精度・速度を両立させた「人間中心」のスマート生産が重視されていくでしょう。FAはまさにそうした次世代のモノづくりを支える基盤として、ますます発展していくと考えられます。
EcoStruxure™ Automation Expert:ソフトウェア主導の次世代FAプラットフォーム
シュナイダーエレクトリックの「EcoStruxure™ Automation Expert(EAE)」は、従来のPLC中心の制御から脱却し、ソフトウェアとハードウェアを分離したオープンなアーキテクチャーにより、柔軟で拡張性の高いFAを実現するソリューションです。制御ソフトのライフサイクルをハードウェアから切り離すことで、設備の変更にも迅速に対応可能となり、アジリティが向上します。
また、制御・モーション・HMI・セーフティ・シミュレーションを統合管理でき、デジタルツインによるアジャイル開発や生成AI活用による工数削減にも対応。マイクロソフトと共同開発した生成AIアシスタント「Automation Application Copilot」の搭載も予定されており、効率的な開発支援を提供します。EAEは、製造現場のDXを支える次世代のFAプラットフォームとして、多くの企業で注目されています。
「EcoStruxure™ Automation Expert(EAE)」製品ページでは詳細な解説資料をご覧いただけます。シュナイダーエレクトリックではFA導入に役立つ資料ダウンロードや製品相談窓口を用意しています。具体的なソリューション提案やデモのご依頼などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
お悩み事はありませんか?
製品選定ツール
製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。
営業へのお問い合わせ
デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。
販売代理店を探す
弊社販売代理店を地域別で検索できます。
お問い合わせ
FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。