持続可能性ソフトウェアの未来
インテリジェンスの再定義
持続可能性ソフトウェアの未来データを統合し、アクションを自動化し、チームを強化するために設計された当社のインテリジェントソフトウェアは、企業全体で持続可能性に関する意思決定と行動を推進する司令塔となります。
私たちは、組み込まれたアドバイザリー機能を通じて、持続可能性における最大の課題解決方法を再考しています。単にデータを保存するだけでなく、エラーを検知し、傾向を把握し、シナリオを実行し、先を見越した実践的な提言を提供します。

現在、組織は直面している事柄:
- これまで以上に少ない人員、時間、予算でさらに多くのことを成し遂げるというプレッシャー
- 持続可能性を事業戦略と整合させる必要性
- 気候リスクと排出量への対応を求める圧力
- 断片化されたデータと分断されたシステム
- 複雑で進化する規制
- 効率性、回復力、コスト削減を通じて測定可能なROIを証明する必要性
当社のインテリジェントソフトウェアは、知性、速度、精度をもってこの瞬間に応えるために構築されました。
当社がESGおよび持続可能性ソフトウェア分野のリーダーに選ばれた理由を探る。
持続可能性ソフトウェアなど

持続可能性ソフトウェアなど


持続可能性データと戦略的意思決定の連携
持続可能性、エネルギー、サプライチェーン、気候データを単一の、実行可能なエコシステムに統合します。行動システムで環境への影響を推進します。
静的なダッシュボードからデジタルチームメイトへ
AIエージェントがデータの異常を検知し、排出量計算を自動化し、リスクを特定し、戦略を提案するなど、あらゆる業務を代行します。これにより、チームはデータシートではなく戦略立案に集中できます。

このアプローチの核心は、AIシステムが設計・導入される全ライフサイクルにおいて、人間の福祉、公平性、透明性を最優先する方法を確保することにあります。
私たちは次のようなシステムを構築しました:
- 最も単純で効率的な解決策を適用することでエネルギー強度を低減します。場合によってはフルガルAIと呼ばれる原則に基づき、AIそのものを回避することさえ可能です。
- 堅牢な暗号化と厳密なアクセス制御によるデータプライバシーを尊重します。
- 厳格な公平性と透明性プロトコルにより有害なバイアスを排除します.
- 明確な説明責任の枠組みの中で運営することで説明責任を確立し、お客様が信頼できる体制を構築します。
- 代表的なトレーニングデータを慎重に開発することで、人間の監視を確保します。

当社のインテリジェントソフトウェアにより、以下のことが可能です:
- 自動化アクション – AIエージェントが異常検知、計算実行、リスクフラグ付け、さらには戦略提案を支援します。これによりチームは最も重要な業務に集中できます:影響力の創出に注力し、スプレッドシート管理に時間を割く必要はありません。
- データの統合 - 企業の持続可能性、エネルギー、サプライチェーン、気候変動に関するデータを単一のエコシステムに統合し、組織全体でインパクトのある成果を実現します。
- 自信を築く - 人間の専門家による設計と、責任ある透明性の高いAI原則に裏打ちされた、報告の正確性と一貫性を向上させます。
- レジリエンス戦略の構築 - 持続可能性を企業戦略と整合させ、事業リスクと気候リスクに耐えうる将来を見据えた事業運営を実現する。

持続可能性戦略と炭素排出量:
- スコープ1、2、3のカーボンアカウンティングを自動化する
- 脱炭素化シナリオモデリングによる影響分析
- 気候リスクを軽減するために適応戦略を特定する
- 完全なデータと監査可能性による報告コンプライアンスを確保する
- サプライヤーと連携し、サプライチェーンの脱炭素化に向けたデータ収集を効率化します。
エネルギーマネジメントとリソースパフォーマンス:
- 請求書データの完全な取り込みとエネルギー支払いの最適化
- リアルタイムのエネルギー分析と異常検知による意思決定の迅速化
- 調達戦略とコスト予測でエネルギーコストを削減
- 再生可能エネルギーを導入し、再生可能エネルギー資産ポートフォリオを最適化します。

このプラットフォームは、組織が気候変動、エネルギー、ESGに対してどのように行動するかを再定義する、当社の複数年にわたる取り組みの礎となるものです。私たちはAIのトレンドを追うだけでなく、その定義そのものに貢献しています。知的な持続可能性への取り組みは、長年にわたる投資、世界的な人材、そして実世界の成果によって支えられています。
2021年以降、Schneider ElectricのAIハブは規模が3倍に拡大し、現在では世界中に約400名のAI専門家を擁しています。当チームは世界トップクラスのデータサイエンティスト、エンジニア、持続可能性専門家を結集し、以下のソリューションを構築します。
- 業界や地域を問わず拡張可能
- 設計段階からセキュリティを考慮した、エンタープライズグレードのアーキテクチャ
- 持続可能性に焦点を当て、地球の脱炭素化を目指す当社の使命に沿った取り組みです。
簡単な見学を予約し、可能性を探ってみましょう
デモを予約する下記をクリックすると、持続可能性AIの実践例をご覧いただけます。

1. 持続可能性ソフトウェアとは?
持続可能性ソフトウェアは、組織が環境・社会・ガバナンス(ESG)パフォーマンスを監視、管理、改善するためのデジタルツールです。企業が二酸化炭素排出量、エネルギー使用量、廃棄物削減、その他の持続可能性指標を追跡できるようにし、長期的な環境目標を支援するための実践的な知見を提供します。
2. インテリジェントソフトウェアは、どのように貴業界を支援できるでしょうか?
当社のインテリジェントソフトウェアは、業界が持続可能性活動を効率化する力を提供できるクラウドベース持続可能性プラットフォームです。データの集中管理とリアルタイム分析の提供により、企業は情報に基づいた意思決定を行い、規制を順守し、より責任ある効率的な運営への移行を加速させることができます。
3. 当社のエネルギーマネジメントソフトウェアのメリットは?
このエネルギーマネジメントソフトウェアは、エネルギー消費最適化機能を活用することで測定可能な成果をもたらし、運用コストを削減します。デジタル持続可能性ソリューションにより、企業は非効率性を特定し、是正措置を実施し、データ駆動型のエネルギー戦略を通じてより持続可能な未来に貢献できます。