EcoStruxure™ Microgrid Operation
EcoStruxure Microgrid Operationは、人間工学に基づいたHMIに関連した完全なマイクログリッドコントローラーソリューションです。安定して最適化されたマイクログリッドにネットワークバランス機能と保護適応を提供します。EcoStruxure Microgrid Operatorは負荷電圧と周波数を同期させて顧客のマイクログリッド電源を保持し、グリッド接続を切断して再接続する際にグリッドの連続性と安定性を確保します。
主な機能は次のとおりです。
生産と消費のリアルタイムバランス
優先度の低い負荷の自動切断
着陸時の資産保護
ボストンワンキャンパス
EcoStruxure™ Microgrid Operationは、当社の包括的なマイクログリッドソリューションにより、Boston one Campusの耐障害性グリッドを実現します。



施設の回復力を高め、コストを最適化し、持続可能性を強化したいとお考えですか?
先進的なマイクログリッドソリューションがどのように役立つかをご覧ください。
マイクログリッド関連のブログ
エネルギーの領域に関わる600人以上のシュナイダーエレクトリックのエキスパートやさまざまなゲストブロガーが提供する、示唆に富む最新のコンテンツをご覧ください。