한국, 2024년 1월 25일 – 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 김경록)이 세계경제포럼(World Economic Forum)과 맥킨지(McKinsey)로부터 건축환경분야의 3대 글로벌 순환성 등대(Circularity Lighthouse) 중 하나로 인정받았다.
제28차 당사국총회(COP28)는 올해 처음으로 순환 경제를 기후 변화에 대처하기 위한 솔루션으로 인식했다. 특히 전세계 CO2 배출량의 약 26%를 차지하는 건축 환경에서는 보다 지속 가능한 순환 접근 방식으로 전환할 기회가 필요한 것으로 나타났다. 이에 세계경제포럼과 맥킨지는 순환성 등대를 찾기 위한 이니셔티브를 주도하고, 올해 첫 글로벌 순환성 등대를 선정했다.
글로벌 순환성 등대는 업계, 학계, 공공 생활의 전문가 패널에 의해 선정된 것으로, 혁신, 실질적인 영향력과 가치, 규모의 성숙도를 보여주는 선구적인 순환성 솔루션을 인정받은 것이다.
세계경제포럼은 건축 환경을 주거 및 상업 인프라로 정의하고 있으며, 이는 에너지 관련 탄소 배출량의 39%, 재료 소비 및 폐기물 발생의 33%, 토지 시스템 변화의 25%를 담당한다. 세계경제포럼의 순환성 등대 네트워크는 기업이 서로 공유하고 학습하여, 조치를 신속하게 가속화하고 자원 효율성을 높일 수 있는 확장 방법을 제공한다.
슈나이더 일렉트릭은 에너지 및 건물 자동화 솔루션의 포트폴리오 전반에 걸린 종합적인 순환적 접근으로 인정받았다. 슈나이더 일렉트릭은 2018년부터 친환경적인 디자인과 폐기물 자원화, 글로벌 재생센터 네트워크를 통해 고객의 탄소 배출을 약 5억 1,300만 톤 이상 감소했다.
또한 슈나이더 일렉트릭은 2025년까지 탄소 감축 50%에 도달한다는 목표를 가지고 자사 제품 전반에 걸쳐 약 27% 이상 친환경 소재를 사용하고 있다. 더불어 제품군의 22%에는 순환성 옵션이 장착되어 있으며, 슈나이더 일렉트릭 제조 현장의 절반 이상이 99% 이상의 폐기물을 회수하고 있다.
하나의 예로, 슈나이더 일렉트릭은 회로 차단기인 마스터팩트 MTZ(MasterPact MTZ)를 재활용하고 있다. 프랑스 공장에서 제조되는 이 회로 차단기는 수명이 다한 이후 수집되어, 분해, 진단, 업그레이드 및 테스트를 거쳐 다시 시장에 출시된다.
슈나이더 일렉트릭의 CEO인 피터 허윅(Peter Herweck)은 “순환형 비즈니스 모델은 강력한 지속 가능성과 상업적 이점을 제공한다”라며 “세계경제포럼의 새로운 순환성 등대 네트워크가 학습, 공유 및 행동 가속화를 위해 제공하는 기회를 기대한다”라고 전했다.