{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
PowerChute Network Shutdown Windows installer fails to launch and PowerChute service stops working on Windows Server Core OS.
Issue:
PowerChute Network Shutdown Windows installer fails to launch and PowerChute service stops working on Windows Server Core 64bit with WOW64 disabled.

Product Line:
PowerChute Network Shutdown v3.0, v3.0.1, v3.1, v4.x

Environment:
Windows Server 2008 R2 Core, Hyper-V Server 2008 R2, Windows Server 2012 Core, Windows Server 2012 R2 Core.

Cause:
This can occur if the WOW64 Support feature is not present. The PowerChute installer and the service wrapper (pcns.exe) are 32-bit applications and require WOW64 Support Windows feature.

Resolution:
Install the WOW64 Support feature by opening a command prompt with administrator privileges and typing the command below:
dism.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:ServerCore-WOW64

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군