브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
SEPAM 49RMS Application Notes

Issue
Specifics of how the ANSI 49RMS works

Product Line
Sepam 20 Series
Sepam 40 Series
Sepam 80 Series

Resolution
Thermal protection of a motor can be accomplished by using various protection elements. ANSI 49 provides over-current protection based on the magnitude of current, both past and present. The SEPAM 49RMS element uses current magnitude to model the heating effect the current has on the motor windings. The attached doc provides a detailed description of this protection function.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
3000DB0811 49 RMS APP NOTE.pdf [347.16 KB]