브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What do the colors within SFT2841 and the control matrix represent?


Product Line
SFT2841

Resolution
There are four colors that may be seen within SFT2841 in relation to options and selectivity, these colors also show a summary of the relay options within the control matrix:
White = Available to use
Red = Function/setting not enabled
Grey = Not selectable, typically due to pre-defined functionality
Black = Not available for that particular function/setting
Yellow = Not selectable, used by Logipam programming