브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Are there any known and recommended 10Base-FL fiber switch providers?


Issue:
ION Meters use 10Base-FL fiber connections. However, most suppliers only have 100Base-FL fiber switches.

Product Line:
ION8800, ION8600, ION7550/7650

Environment:
Fiber Connections

Cause:
Most suppliers only have 100Base-FL

Resolution:
The following suppliers are recommended 10Base-FL fiber switch providers:
Allied Telesyn
Website: http://www.alliedtelesis.com/

Transition Networks
Wedsite: http://www.transition.com/