브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the control power burden rating of a PowerLogic meter, ION meter or Sepam Relay?

Issue
Control power specifications of the various meters

Product Line
Sepam 10, Sepam 20, Sepam 40, Sepam 80, CM2000 (CM2), CM3000 (CM3), CM4000 (CM4), CM4ECC (ECC21), PM1000, PM210 (PM2), PM700 (PM7), PM800 (PM8), PM5000, PM8000, ION6200, ION7300, ION7550, ION7650, ION8600, ION8650, Enercept Meter, Energy Meter, SMD63, EM4805

Environment
Metering application requiring control for the metering devices

Cause
Need to select power supply to power meters

Resolution
The burden ratings for the Powerlogic, ION, and SEPAM devices are outlined in the attached EXCEL spreadsheet.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
burden_ratings.xls [26 KB]