브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can an ION meter time synch (sync) downstream serial devices?

Issue:
Time synchronization (sync) is needed for downstream serial devices of an ION meter that is acting as a gateway

Product Line:
ION meters

Environment:
Time synchronization (sync)

Resolution:

ION meters cannot generate time synch packets for downstream devices.
ION meters are time synched via software (ION Setup/ION Enterprise/Power Monitoring Expert) or by satellite. The details depend on the meter type, model number, protocol etc. The following technote describes various ways to time synch ION meters:

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ION_Time_Synchronization_and_Timekeeping.pdf [318.92 KB]